• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • IWRL6432FSPEVM 评估模块

    • ZHCUCS2 January   2025

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • IWRL6432FSPEVM 评估模块
  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 PCB 贮存和搬运建议
    2. 2.2 天线
    3. 2.3 设置
  9. 3软件
    1. 3.1 TIDA-010254 参考设计中的 IWRL6432FSP EVM
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6参考资料
  13. 重要声明
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
EVM User's Guide

IWRL6432FSPEVM 评估模块

下载最新的英语版本

说明

IWRL6432FSP EVM 是一款外形优化且易于使用的 60GHz 毫米波传感器评估套件,该套件基于 IWRL6432 雷达器件并具有基于 FR4 的板载天线。该板支持接近感应并通过 UART 接口使用 3.3V 电源输入访问点云数据。该套件配备有毫米波工具、演示和软件,其中包括 MMWAVE-L-SDK 软件开发套件以及 RADAR-TOOLBOX。

开始使用

  1. 订购 IWRL6432FSPEVM
    1. 套件包括 EVM 和分线板(1.27mm 至 2.54mm 间距转换器板)
  2. 下载最新的库
    1. RADAR 工具箱
    2. mmWave-L-SDK
  3. 下载 PuTTY 终端
  4. 测试所需的其他材料
    1. USB 至 UART 转换器
    2. 用于连接 PC 的 Micro-USB 电缆
    3. 接头导线(母对母)

特性

  • 57GHz 至 64GHz 毫米波传感器
    • 天线被设计成在 60GHz 至 64GHz 的频率范围内运行
  • 三个接收 (RX) 三个发送 (TX) 天线
  • 宽视场 (FoV):
    • 120° 方位角
    • 80° 仰角
  • 基于 FR408HR 的 PCB 基板
  • 成本优化的 PCB 规则可降低制造成本:无微过孔、仅有完整层叠过孔,以及焊盘中无过孔
  • 板载直流/直流可生成 1.8V 和 1.2V 电源轨以实现电源优化拓扑

应用

  • 工业应用
    • 自动门、运动检测器、占位检测(人员跟踪、人数统计)
    • 可视门铃、IP 网络摄像头、恒温器
    • 空调、冰箱和冷冻柜、扫地机器人
    • 割草机、家庭影院、PC 或笔记本电脑
    • 便携式电子产品、电视、平板电脑、耳机、智能手表、游戏、家庭影院和娱乐
    • 交通十字路口监控、手势检测、接近感应

IWRL6432FSPEVM IWRL6432FSP EVM(顶视图和底视图)IWRL6432FSP EVM(顶视图和底视图)

1 评估模块概述

1.1 引言

IWRL6432FSP 评估模块 (EVM) 提供了一个易于导航且具有成本效益的平台,用于评估 IWRL6432 毫米波传感器件的功能。该板采用基于 FR408HR 的 PCB 基板进行设计,针对空间受限的终端设备和应用进行了优化,可实现更小的外形尺寸。此 EVM 注重用户友好性和多功能性,可在独立模式下运行,并包含可简化片上硬件加速器和低功耗 ARM® Cortex®-M4F 处理器软件开发的启动的功能。

此 EVM 的关键属性包括宽视野天线设计,该设计专为壁挂式和吸顶式感应应用而打造。USB 转 UART 接口提供点云数据和 3.3V 电源输入。包含高能效分立式直流/直流稳压器可提高整体能效。

此外,该 EVM 采用紧凑的低功耗运行形式,并包含一个串行端口,用于对板载 16Mbit QSPI 闪存进行编程。此 EVM 是一种全面的设计,专为热衷于探索 IWRL6432 毫米波传感器件在电池供电型应用中的潜力的开发人员而设计。

1.2 套件内容

IWRL6432FSP EVM 套件包括以下内容:

  • IWRL6432FSP 评估板
  • 分线板
  • 快速入门指南

1.3 规格

IWRL6432FSPEVM IWRL6432FSP EVM 方框图设计图 1-1 IWRL6432FSP EVM 方框图设计

图 1-1 显示了 IWRL6432FSP EVM 的功能方框图。该 EVM 包含 TI 毫米波雷达系统的基本组件:适用于 1.2V 和 1.8V 电源轨的 TPS6285020ADRLR 和 TPS6285020MDRLR 直流/直流转换器、QSPI 闪存、SOP 配置、TI 毫米波雷达芯片,以及用于在独立模式下连接 节 3.1 或为板供电的板连接器。

1.4 器件信息

IWRL6432 毫米波传感器器件是一款基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件能够在 57GHz 至 64GHz 频段内运行,主要分为四个电源域:

  • 射频和模拟子系统:该块包含发送和接收射频信号所需的所有射频和模拟元件。
  • 前端控制器子系统 (FECSS):FECSS 包含 ARM Cortex M3 处理器,负责雷达前端配置、控制和校准。
  • 应用子系统 (APPSS):在 APPSS 中,该器件实现了一个用户可编程的 ARM Cortex M4,允许自定义控制和汽车接口应用。顶部子系统 (TOPSS) 是 APPSS 电源域的一部分,包含时钟和电源管理子块。
  • 硬件加速器 (HWA):HWA 块通过卸载通用雷达处理(例如 FFT、恒定误报率 (CFAR)、缩放和压缩)来对 APPSS 进行补充。IWRL6432 专为上述每个电源域配备单独的旋钮,可根据用例要求控制其状态(上电或断电)。该器件还具有运行各种低功耗状态(如睡眠和深度睡眠)的功能,其中低功耗睡眠模式是通过时钟门控和关闭器件的某些内部 IP 块来实现的。该器件还提供了保留器件某些内容的选项,例如在此类情况下保留的应用图像或射频配置文件。此外,该器件采用 TI 的低功耗 45nm RF CMOS 工艺制造,以超小的外形尺寸实现了出色的集成度。IWRL6432 设计用于工业应用中的低功耗、自监控、超精确雷达系统。

2 硬件

2.1 PCB 贮存和搬运建议

此 EVM 包含可能因静电放电而受损的元件。不使用时,请务必将 EVM 置于随附的 ESD 袋中进行运输和贮存。搬运时使用防静电腕带并在防静电工作台面上操作。有关正确搬运的更多信息,请参阅 SSYA010A。

PCB 贮存和搬运建议:

PCB 的浸银表面和 ENIG 相比可提供更佳的高频性能,但在开放的环境中易于氧化。氧化会造成天线区域附近的表面变黑。但是,毫米波雷达的性能会保持不变。为了防止氧化,需要将 PCB 存放在 ESD 保护套中,并置于低湿度条件的受控室温下。使用和搬运 EVM 时,必须采取所有 ESD 预防措施。

2.2 天线

IWRL6432FSP EVM 天线在 PCB 上包含基于 FR4 的三个接收天线和两个发送天线。此器件在每个天线上有大约 5-6dBi 的天线增益。图 2-1 展示了天线配置。

IWRL6432FSPEVM IWRL6432FSP EVM 的接收 (Rx) 和发送 (Tx) 天线图 2-1 IWRL6432FSP EVM 的接收 (Rx) 和发送 (Tx) 天线

PCB 材料

天线和传输线路使用的电介质材料是 FR408HR 0.5oz 双层 2x1067 扩散玻璃构造。

IWRL6432FSPEVM IWRL6432FSP EVM PCB 材料堆叠图 2-2 IWRL6432FSP EVM PCB 材料堆叠

发送器和接收器虚拟阵列

图 2-3 中的发送器和接收器天线位置形成一个包含六个发送器和接收器对的虚拟阵列。这样可以实现物体检测更精细的方位角分辨率 (29°) 和更粗略的仰角分辨率 (58°)。接收器天线在方位平面中的间距为 D (λ/2),在仰角平面中的间距为 D (λ/2)。发送器天线 Tx1 和 Tx2 在方位角平面中以 D (λ/2) 间隔,并且未在仰角平面中间隔。

IWRL6432FSPEVM 虚拟天线阵列图 2-3 虚拟天线阵列

图 2-3 展示了随方位角变化的天线辐射图,图 2-4 展示了随仰角变化的天线辐射图。这两个图都显示了完整虚拟阵列中每个 TX-RX 对的辐射图。这意味着对于 -6dB 波束宽度,用户需要从视轴查找 -12dB (Tx(-6dB) + Rx(-6dB)) 的波束宽度。

注: 波长 (λ) 基于 62GHz 的频率计算得出。根据此频率设计天线放置。
IWRL6432FSPEVM 随方位角变化的天线辐射图图 2-4 随方位角变化的天线辐射图

针对所有 Tx-Rx 对测量得到的方位角辐射图(角反射器放置在大约 5 米处,从 59GHz 开始具有 4GHz 带宽线性调频脉冲)。

IWRL6432FSPEVM 随仰角变化的天线辐射图图 2-5 随仰角变化的天线辐射图

针对所有 Tx-Rx 对测量得到的仰角辐射图(角反射器放置在大约 5 米处,从 59GHz 开始具有 4GHz 带宽线性调频脉冲)。

警告: 根据 EN 62311 射频暴露测试,在操作过程中,用户和 EVM 之间必须保持至少 20 厘米的分隔距离。

2.3 设置

表 2-1 列出了引导模式和 SOP 设置。

表 2-1 SOP 设置

SOP0

SOP1

刷写模式

0

0

功能

1

0

通过将 SOP 引脚接地以指示 SOP 模式关闭,或使用 3.3V 驱动 SOP 引脚以指示该模式开启来更改 SOP 模式。对于闪存模式,SOP0 和 SOP1 引脚均接地。对于功能模式,SOP0 连接到 3.3V,SOP1 接地。SOP 配置可以在 图 2-6 中所示的引脚排列中看到。

IWRL6432FSPEVM IWRL6432FSP EVM 连接器引脚分配图 2-6 IWRL6432FSP EVM 连接器引脚分配

为了从 PC 连接到该 EVM,可使用 USB 转 UART 转换器,通过 USB 访问数据并为板供电。此转换器不随套件一起提供,可以单独订购。有关 USB 转 UART 板的订购详细信息,请参阅 图 2-6。

将 IWRL6432FSP EVM 连接到分线板、USB 转 UART 适配器以及 PC

将 IWRL6432FSP EVM 模块连接到套件中提供的分线板。

IWRL6432FSPEVM 连接到分线板的 IWRL6432FSP EVM图 2-7 连接到分线板的 IWRL6432FSP EVM

图 2-7包括一个双行、1.27mm 间距、24 引脚连接器,从而可以将 EVM 连接到 2.54mm 间距电缆。这些引脚用于将 EVM 连接到 USB 转 UART 适配器板。1.27mm 间距连接器的顶部行与 2.54mm 间距公连接器的顶部行相对应,1.27mm 间距连接器的底部行与 2.54mm 间距公连接器的底部行相对应。

IWRL6432FSPEVM 1.27mm 间距转换器分线板图 2-8 1.27mm 间距转换器分线板

此分线板可用于连接模块和 USB 转 UART 转换器板。USB 转 UART 转换器板使用 FTDI FT232RQ 芯片为毫米波雷达板提供接口,以通过 UART 协议传输数据。该数据通过 USB 接口传输并在 GUI 中进行解释。根据这些数据,GUI 随后会显示雷达所检测到物体的 2D 或 3D 表示。

要使用 USB 转 UART 转换器,必须在连接到该板的 PC 上安装驱动程序。可从以下链接下载并安装此驱动程序:FTDI 芯片。在使用 USB 转 UART 转换器之前,请下载并安装该驱动程序。

要将 IWRL6432FSP EVM 模块连接到 USB 转 UART 转换器,请确保 USB 转 UART 适配器处于 SYS3V3 上。这可确保分线板和模块直接由 USB 转 UART 适配器供电,而不是由外部电源供电。这可以通过将跳线 JP1 切换到 SYS(与 图 2-9 相反)来实现。

IWRL6432FSPEVM USB 转 UART 适配器电压设置图 2-9 USB 转 UART 适配器电压设置

将以下引脚从 USB 转 UART 适配器连接到分线板。

IWRL6432FSPEVM USB 转 UART 适配器连接器图 2-10 USB 转 UART 适配器连接器

图 2-9 和 图 2-10 中突出显示的引脚对应于以下描述(有关更多信息,请参阅 PmodUSBUART 参考手册)。

表 2-2 用于 EVM 连接的 USB 转 UART 适配器引脚排列
引脚 信号 说明
1 RTS 已准备好发送
2 RXD 接收
3 TXD 发送
4 CTS 允许发送
5 GND 接地
6 SYS3V3 电源 (3.3V)

使用 表 2-2 和 图 2-11,连接以下各项。

IWRL6432FSPEVM USB 转 UART 适配器连接的 IWRL6432FSPEVM 引脚排列图 2-11 USB 转 UART 适配器连接的 IWRL6432FSPEVM 引脚排列
  1. 将 IWRL6432FSP EVM 上的 3V3 引脚连接到 USB 转 UART 上的 SYS3V3 电源。
  2. 将 IWRL6432FSP EVM 上的 GND 引脚连接到 USB 转 UART 上的 GND 端子。
  3. 将 IWRL6432FSP EVM 上的 UART RX 引脚连接到 USB 转 UART 上的 TXD 引脚。
  4. 将 IWRL6432FSP EVM 上的 UART TX 引脚连接到 USB 转 UART 上的 RXD 引脚。
  5. 将 IWRL6432FSP EVM 上的 SOP1 引脚连接到 IWRL6432FSP EVM 上的 GND 引脚。
  6. 将 IWRL6432FSP EVM 上的 SOP0 引脚连接到 GND 以实现闪存模式,或连接到 IWRL6432FSP EVM 上的 3V3 引脚以实现功能模式。

完成上述设置后,通过 Micro USB 电缆将 USB 转 UART 转换器连接到 PC。该设置如 图 2-12 和 图 2-13 所示。

IWRL6432FSPEVM IWRL6432FSP EVM 设置(顶视图)图 2-12 IWRL6432FSP EVM 设置(顶视图)
IWRL6432FSPEVM IWRL6432FSP EVM 设置(底视图)图 2-13 IWRL6432FSP EVM 设置(底视图)

表 2-3 提供了 IWRL6432FSPEVM 上的 LED 列表。

表 2-3 LED 设置
LED 参考标识符 说明
D3 3.3V 电源指示灯
注: D3 LED 的默认设置为关闭,这是为了降低功耗而特意设置的。

3 软件

闪存 IWRL6432FSPEVM

  1. 确保所有连接均已设置(IWRL6432FSPEVM 模块、分线板、USB 转 UART 适配器、连接到 PC 的 micro USB 电缆),如 节 2.3 所述。
  2. 从 节 1 中打开 mmWave-L-SDK。
  3. 将器件设置为闪存模式(SOP1 连接到 GND、SOP0 连接到 GND)。确保在板从闪存 模式切换到功能 模式后对板进行下电上电,反之亦然。
  4. 打开 MMWAVE_L_SDK_XX_XX_XX_XX\tools\visualizer\visualizer.exe 并在左侧列中选择闪存。
  5. 选择器件连接到的正确 COM 端口(可在器件管理器中找到)。
  6. 在器件选择 部分中,选择 XWRL6432。点击下一步。
  7. 在板切换设置 部分中,选择确认切换设置。
  8. 在映像闪存 部分中,选择自定义映像,然后单击上传 并上传 MMWAVE_L_SDK_XX_XX_XX_XX\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\prebuilt_binaries\xwrL64xx\motion_and_presence_detection_demo.release.appimage。
  9. 点击“闪存”。
IWRL6432FSPEVM 使用毫米波雷达观察器闪存 IWRL6432图 3-1 使用毫米波雷达观察器闪存 IWRL6432

检查闪存是否成功

  1. 将器件设置为功能模式(SOP0=1、SOP1=0)。确保每当在 SOP 模式之间切换时对板进行下电上电。
  2. 打开 PuTTY。
  3. 选择串行 连接类型。
  4. 在串行线路中输入 COM 端口。
  5. 输入 115200 速度。
    IWRL6432FSPEVM 连接确认的 PuTTY 配置图 3-2 连接确认的 PuTTY 配置
  6. 点击打开。
  7. 当控制台打开时,点击 Enter,输出与 图 3-3 相似。
    IWRL6432FSPEVM 已闪存带毫米波演示的 PuTTY 控制台图 3-3 已闪存带毫米波演示的 PuTTY 控制台
  8. 键入 version,然后点击 Enter。检查模块是否返回 图 3-4 中的版本数据。
    IWRL6432FSPEVM 标识了毫米波演示版本的 PuTTY 控制台图 3-4 标识了毫米波演示版本的 PuTTY 控制台
  9. 已设置连接,关闭 PuTTY。

为毫米波演示运行毫米波观察器 GUI

闪存 IWRL6432FSPEVM 后,如 闪存 IWRL6432FSPEVM 所示,可以使用毫米波观察器中的图表 部分通过雷达点云信息来显示距离图。

  1. 确保按照 节 2.3 中所述设置所有连接(IWRL6432FSP EVM、分线板、USB 转 UART 适配器、连接 PC 的 Micro USB 电缆)。
  2. 确保将开关设置为功能模式(SOP0=1、SOP1=0)。再次确保每当在 SOP 模式之间切换时,用户都对板进行下电上电。
  3. 打开 MMWAVE_L_SDK_XX_XX_XX_XX\TOOLS\visualizer 并在左侧列中选择配置仪表板。
  4. 在器件连接 部分中,输入 COM 端口(可以在“器件管理器”中找到)、波特率 (115200) 和器件 (XWRL6432)。
  5. 在配置选择 部分中,为选择预设配置 部分选择高性能运动检测。
  6. 点击将配置发送到器件。
    IWRL6432FSPEVM 毫米波雷达观察器配置输入图 3-5 毫米波雷达观察器配置输入
  7. 然后图表 部分需要为范围配置文件、X-Y 图表、Y-Z 图表和 X 轴创建图表。
    IWRL6432FSPEVM 毫米波雷达观察器图图 3-6 毫米波雷达观察器图
  8. 确保在发送的每个配置之间对板进行下电上电。
  9. 作为上传本地配置文件的示例,重复上面的步骤 1-4,然后选择配置选择 中的最后一个选项。然后,点击上传 并上传 MotionDetect.cfg 文件,该文件可通过 MMWAVE_L_SDK_XX_XX_XX_XX\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\profiles\xwrL64xx-evm 找到。点击将配置发送到器件。
    IWRL6432FSPEVM 具有本地配置文件的毫米波雷达观察器图 3-7 具有本地配置文件的毫米波雷达观察器

运行毫米波工业观察器 GUI

  1. 点击 Industrial_Visualizer.exe 打开 GUI。GUI 位于以下文件夹中:radar_toolbox_XX_XX_XX_XX\tools\visualizers\Applications_Visualizer\Industrial_Visualizer。
    IWRL6432FSPEVM 毫米波工业 3D 观察器 GUI图 3-8 毫米波工业 3D 观察器 GUI
  2. 确保所选的器件为 IWRL6432,所选的演示为 IWRL6432 开箱即用演示。
  3. 对于 CLI COM,请插入器件所连接的 COM 端口号。用户可以在器件管理器上对此进行检查。如果未安装 节 2.3 中提到的驱动程序,则不会显示此驱动程序。
    IWRL6432FSPEVM 器件管理器中的 COM 端口选择图 3-9 器件管理器中的 COM 端口选择
  4. 点击连接。如果连接正确,GUI 将显示已连接。
  5. 打开以下文件夹中的 Tracking_MidBw.cfg 文件:radar_toolbox_XX_XX_XX_XX\source\ti\examples\People_Tracking\IWRL6432_People_Tracking\chirp_configs\xWRL6432BOOST。
  6. 点击启动和发送配置。
  7. 如果此操作正常,则控制台和 GUI 输出类似于 图 3-10。
    IWRL6432FSPEVM 毫米波工业 3D 观察器输出图 3-10 毫米波工业 3D 观察器输出

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale