ZHCUCQ7A January 2025 – July 2025 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
设置数据并向有效的闪存、BANKMGMT 和 SECCFG 内存地址发出编程命令
Fapi_StatusType Fapi_issueProgrammingCommand(
uint32_t *pu32StartAddress,
uint8_t *pu8DataBuffer,
uint8_t u8DataBufferSizeInBytes,
uint8_t *pu8EccBuffer,
uint8_t u8EccBufferSizeInBytes,
Fapi_FlashProgrammingCommandsType oMode,
uint32_t u32UserFlashConfig
);
| pu32StartAddress [in] | 闪存中的起始地址,用于对数据和 ECC 进行编程。起始地址可以始终为偶数。 |
| pu8DataBuffer [in] | 指向数据缓冲区地址的指针。数据缓冲区可以为 64 位对齐。 |
| u8DataBufferSizeInBytes [in] | 数据缓冲区中的字节数 |
| pu8EccBuffer [in] | 指向 ECC 缓冲区地址的指针 |
| u8EccBufferSizeInBytes [in] | ECC 缓冲区中的字节数 |
| oMode [in] | ECC 模式 |
| u32UserFlashConfig [in] | 用户闪存配置位域 |
该函数根据提供的参数设置闪存状态机的编程寄存器,为用户提供了适用于不同场景的四种不同编程模式,如表 3-1 中所述。该函数根据提供的参数设置闪存状态机的编程寄存器,为用户提供了适用于不同场景的四种不同编程模式,如表 3-1 中所述。
| 编程模式 (oMode) | 使用的参数 | 用途 |
|---|---|---|
| Fapi_DataOnly | pu32StartAddress、 pu8DataBuffer、 u8DataBufferSizeInWords |
当任何自定义编程实用程序或用户应用(嵌入/使用闪存 API)必须单独对数据和相应 ECC 进行编程时使用。使用 Fapi_DataOnly 模式对数据进行编程,然后使用 Fapi_EccOnly 模式对 ECC 进行编程。通常,大多数编程实用程序不会单独计算 ECC,而是使用 Fapi_AutoEccGeneration 模式。但是,某些安全应用程序可能需要在其闪存映像中插入有意的 ECC 错误(使用 Fapi_AutoEccGeneration 模式时无法实现),从而在运行时检查 SECDED(单错校正和双错检测)模块的运行状况。在这种情况下,ECC 是单独计算的(如果适用,使用 Fapi_calculateEcc() 函数)。应用程序可能希望根据需要在主阵列数据或 ECC 中插入错误。在这种情况下,在错误插入之后,可以使用 Fapi_DataOnly 模式和 Fapi_EccOnly 模式分别对数据和 ECC 进行编程。 |
| Fapi_AutoEccGeneration | pu32StartAddress、 pu8DataBuffer、 u8DataBufferSizeInBytes |
当任何自定义编程实用程序或用户应用(其在运行时嵌入/使用闪存 API 对闪存进行编程从而存储数据或进行固件更新)必须同时对数据和 ECC 进行编程而不插入任何有意错误时使用。该模式是常用的模式。 |
| Fapi_DataAndEcc | pu32StartAddress、 pu8DataBuffer、 u8DataBufferSizeInBytes、 pu8EccBuffer、 u8EccBufferSizeInBytes |
该模式的用途与同时使用 Fapi_DataOnly 和 Fapi_EccOnly 模式的用途没有什么不同。但是,当可以同时对数据和计算出的 ECC 进行编程时,该模式会很有用。 |
| Fapi_EccOnly | pu8EccBuffer、 u8EccBufferSizeInBytes |
请参阅 Fapi_DataOnly 模式的用途描述。 |
表 3-2 展示了该函数允许的编程范围。
| 闪存 API | 主阵列 | ECC | BANKMGMT 和 SECCFG |
|---|---|---|---|
| Fapi_issueProgrammingCommand() 128 位,Fapi_AutoEccGeneration 模式 | 允许 | 允许 | 允许 |
| Fapi_issueProgrammingCommand() 128 位,Fapi_DataOnly 模式 | 允许 | 不允许 | 允许 |
| Fapi_issueProgrammingCommand() 128 位,Fapi_DataAndEcc 模式 | 允许 | 允许 | 允许 |
| Fapi_issueProgrammingCommand() 128 位,Fapi_EccOnly 模式 | 不允许 | 允许 | 不允许 |
Fapi_DataOnly — 该模式只对闪存中指定地址的数据部分进行编程。其编程范围从 1 位至 16 字节不等。但是,请注意该函数的限制条件中对闪存编程数据大小的限制。提供的编程起始地址加上数据缓冲区长度无法跨越 128 位对齐地址边界。使用该模式时将忽略参数 4 和 5。
Fapi_AutoEccGeneration – 该模式会对闪存中提供的数据以及自动生成的 ECC 进行编程。针对在 64 位存储器边界上对齐的每项 64 位数据计算 ECC。因此,在使用该模式时,可以针对给定的 64 位对齐存储器地址,同时对所有 64 位数据进行编程。未提供的数据全部视作 1 (0xFFFF)。针对 64 位数据计算 ECC 并对其进行编程后,即使在该 64 位数据中将位从 1 编程为 0,也无法对此类 64 位数据进行重新编程(除非扇区被擦除),因为新的 ECC 值会与先前编程的 ECC 值相冲突。使用该模式时,如果起始地址进行了 128 位对齐,则可以根据需要同时编程 16 或 8 个字节。如果起始地址进行了 64 位对齐而不是 128 位对齐,则一次只能编辑 8 个字节。该选项还存在 Fapi_DataOnly 的数据限制。忽略参数 4 和 5。
下面我们举例说明:
SECTIONS
{
.text : > FLASH, palign(8)
.cinit : > FLASH, palign(8)
.const : > FLASH, palign(8)
.init_array : > FLASH, palign(8)
.switch : > FLASH, palign(8)
}
如果不在闪存中对齐这些段,则必须跟踪段中不完整的 64 位字,并将这些字与其他段中的字组合在一起,从而使 64 位字变得完整。这一点很难做到。因此,建议在 64 位边界上对段进行对齐。
某些第三方闪存编程工具或 TI 闪存编程内核示例或任何自定义闪存编程解决方案可能假定传入数据流全部为 128 位对齐,并且无法预想到某段可能从未对齐的地址开始。因此,假设提供的地址为 128 位对齐,则可能会尝试对最大可能的(128 位)字进行一次编程。当地址未对齐时,这可能会导致出现故障。因此,建议在 128 位边界上对齐所有段(映射到闪存)。
Fapi_DataAndEcc — 该模式会在指定地址的闪存中对提供的数据和 ECC 进行编程。提供的数据必须在 64 位存储器边界上对齐,并且数据长度必须与提供的 ECC 相关联。这意味着,如果数据缓冲区长度为 8 个字节,则 ECC 缓冲区必须为 1 字节。如果数据缓冲区长度为 16 个字节,则 ECC 缓冲区的长度必须为 2 字节。如果起始地址进行了 128 位对齐,可以根据需要同时编程 16 个或 8 个字节。如果起始地址进行了 64 位对齐而不是 128 位对齐,则一次只能编辑 8 个字节。
pu8EccBuffer 的 LSB 与主阵列的低 64 位相对应,pu8EccBuffer 的 MSB 与主阵列的高 64 位相对应。
Fapi_calculateEcc() 函数可用于计算给定 64 位对齐地址和相应数据的 ECC。
Fapi_EccOnly — 该模式仅在指定的地址处(可以为该函数提供闪存主阵列地址,而不是相应的 ECC 地址)对闪存 ECC 存储空间中的 ECC 部分进行编程。它可以对 2 字节(ECC 存储器中某一位置的 LSB 和 MSB)或 1 字节(ECC 存储器中某一位置的 LSB)编程。pu8EccBuffer 的 LSB 与主阵列的低 64 位相对应,pu8EccBuffer 的 MSB 与主阵列的高 64 位相对应。使用该模式时将忽略参数二和三。
该函数不会等到编程操作结束;它只是发出命令并返回。用户应用程序必须等待闪存包装程序完成编程操作,然后才能返回到任何类型的闪存访问。Fapi_checkFsmForReady() 函数可用于监测已发出命令的状态。
如要了解更多信息,请参阅 F29H85x SDK 中提供的闪存编程示例:“f29h85x-sdk > examples > driverlib > single_core > flash > flash_mode0_128_program”。