ZHCUCQ7A January 2025 – July 2025 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
提交用户闪存配置设置
uint32_t Fapi_SetFlashCPUConfiguration(
Fapi_BankMode u32BankModeValue,
);
| u32BankModeValue [in] | 用户闪存配置位域 |
该函数会根据用户定义的组模式参数提交闪存 API 组模式配置。这决定了传递到闪存 API 的地址范围,与器件的 BANKMODE 寄存器无关。用户必须始终在更新器件的 BANKMODE 之后或作为初始化的一部分调用该函数。
例如,如果 BANKMODE 寄存器 = 0x3(模式0)并且组模式 1 被传递给该函数,则在使用 Fapi_* 函数时,用户可以使用组模式 1 的地址范围。直接从闪存读取时,用户可以使用组模式 0 的地址范围。