ZHCUCQ7A January 2025 – July 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
针对函数、编译器内在函数或宏的条目的通用格式。对 function_name() 的作用的简短描述。
为 function_name() 提供原型。
<return_type> function_name(
<type_1> parameter_1,
<type_1> parameter_2,
<type_n> parameter_n
)
parameter_1 [in] Type details of parameter_1
parameter_2 [out] Type details of parameter_2
parameter_n [in/out] Type details of parameter_3参数传递分类如下:描述了该函数。本节还描述了可能适用的任何特殊特性或限制:
指定使用该函数时的任何限制。
指定该函数返回的任何一个或多个值。
列出了与该函数相关的其他函数或数据类型。
提供了演示函数用法的示例(或对示例的引用)。这些示例除了使用闪存 API 函数外,还可以使用 F29H85x SDK 中 device_support 文件夹或 driverlib 文件夹提供的函数,来演示在应用程序环境中如何使用给定的闪存 API 函数。