ZHCUCQ7A January 2025 – July 2025 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
计算所提供地址和 64 位值的 ECC
uint8 Fapi_calculateEcc(
uint32 *pu32Address
uint64 *pu64Data,
uint8 u8Iterator
)
| pu32Address [in] | 指向计算 ECC 的 64 位值的地址的指针 |
| pu64Data [in] | 指向要计算 ECC 的 64 位值的地址的指针(可以按小端顺序排列) |
| u8Iterator [in] | 用于对交错组执行编程/读取/擦除的迭代器 1:对于 128 位,用于执行编程和读取 2:对于 512 位,用于执行编程、读取和擦除 |
该函数会计算包括地址在内的 64 位对齐字的 ECC。不再需要为该函数提供左移地址。TMS320F28P65x 闪存 API 负责处理。在交错组上操作时,必须调用此函数两次(每个迭代器值调用一次,起始地址保持不变)。