用户可根据以下说明更改 ROM 中用于 TPG 选择的默认图形。
- 转至目录 C:\Texas Instruments\DLPC964-Apps\docs\patterns,验证用户是否安装了 Python 2.6 或更高版本。
- 打开 binary_to_coe.py 文件并通读顶部注释信息。DLPC964 Apps 中使用的图形是使用此脚本生成的。查看靠近脚本顶部的
bit_fnames 列表。 - 用户可以创建一个新 .txt 文件,并替换
bit_fnames 列表中的其中一个名称。注: 如果有任何图形被指定为 RTL 定义的图形,则无法将这些图形更改为其他图形,因为这些图形不是从 ROM 中读取的。
- 有关为 python 脚本创建 .txt 文件的说明:
- 此文本文件必须有 1024 列和 136 行。
- 此文本文件中的每个字符必须为“1”或“0”。
- 确保此文本文件与 python 脚本位于同一目录中。
- 使用新文本文件名更新
bit_fnames 后,运行 python 脚本。此时会创建一个文件,名为 bpg_patterns.coe - 打开 Vivado 工程(方法是将已存档的工程解压缩到 build\project 目录中,或运行 run.tcl 脚本)。
注: 解压缩工程的速度更快,但如果需要有关运行方法的说明,可以查看 run.tcl 脚本中提供的这些说明。
- 打开工程后,在“Project Manager”窗口中找到标记为 IP 源的选项卡并进行点击。
- 右键点击
pgen_spbrom_v3 并选择“Re-customize IP”。 - IP 配置工具打开后,转到“Options”选项卡,用户将看到 Memory Initialization 部分。
- 点击 Browse,然后导航到步骤 4 中通过 python 脚本创建的 bpg_patterns.coe 文件的位置。假设没有错误,点击 OK。在下一个窗口中,点击 Generate。
- 用户现在已对 DLPC964 Apps FPGA 中的 ROM 进行重新编程。现在,重新构建工程。
- Xilinx 完全生成输出产品后,点击 Flow Navigator 左侧的 Generate Bitstream。在出现任何提示时点击 OK,一旦 Vivado 完成,就可以在 project_1\project_1.runs\impl_1\ 目录中找到位流。