要获取 bqStudio-test 的最新软件版本和 EV2400 驱动程序,请访问 ti.com。搜索 BQ27Z558 器件型号,进入器件的工具文件夹。按照以下步骤安装 BQ27Z558 bqStudio 软件。
- 运行固件更新程序工具安装程序。记下固件更新程序工具在计算机上的安装位置。
- 将要更新的 EV2400 连接到计算机。
- 确保没有其他 EV2400 连接到用于固件更新的计算机。
- 转到固件更新程序工具的安装位置。运行固件更新程序工具。
- 更新程序工具将检测已连接的 EV2400,显示当前固件版本并提示用户继续更新 EV2400 固件。
- 键入 Y,然后按 Enter。
- 固件更新程序工具将 EV2400 置于固件更新模式,对旧版 EV2400 的固件进行批量擦除,对 EV2400 进行编程,然后复位器件。完成后,该工具会提示用户继续。
- 按 Enter 关闭固件更新程序工具。
- 从个人计算机 (PC) 上拔下 EV2400 的插头。
- 打开包含 bqStudio 安装包的存档文件并将其内容复制到临时目录中。
- 重新命名之前的 Battery Management Studio 文件夹,在末尾添加版本。
- 打开从 TI 网站下载的 bqStudio 安装程序文件。
- 按照屏幕上的说明进行操作,直至软件安装成功。
- 启动评估软件之前,将 EV2400 USB 数据线连接到计算机,并将 I2C 端口连接到 EVM 电路板 (J14)。
注: 在整个固件更新过程中,EV2400 始终插在计算机上。