ZHCUBP4A November 2023 – October 2025
表 2-12 详细描述了 AM62P SoC 与 AM62P SK EVM 外设之间的 GPIO 映射。
| SL 编号 | GPIO 说明 | GPIO 网络名称 | 功能 | 使用的 GPIO | 封装信号名称 | 控制方向 | 默认状态 | 运行状态 | SoC 侧电压域 | SKEVM 上连接的电压轨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 为 WLAN 接口启用 | WLAN_EN | ENABLE | GPIO0_71 | MMC2_SDCD | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV6 | SoC_DVDD1V8 |
| 2 | WLAN 中断 | WLAN_IRQ | 中断 | GPIO0_72 | MMC2_SDWP | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV6 | SoC_DVDD1V8 |
| 3 | MCU 中断 | MCU_INTn | 中断 | MCU_GPIO0_0 | MCU_SPI0_CS0 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV_MCU | SoC_DVDD3V3 |
| 4 | CPSW 以太网 PHY 中断 | CPSW_RGMII_INTn | 中断 | GPIO1_31 | EXTINTn | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 |
| 5 | OSPI 复位控制 GPIO | GPIO_OSPI_RSTn | 复位 | GPIO0_12 | OSPI0_CSn1 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
| 6 | OSPI 中断 | OSPI_INTn | 中断 | GPIO0_13 | OSPI0_CSn2 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
| 7 | MCU 接头 GPIO0_16 | MCU_GPIO0_16 | GPIO | MCU_GPIO0_16 | MCU_MCAN1_RX | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV_CANUART | CAN_IO_3V3 |
| 8 | MCU 接头 GPIO0_15 | MCU_GPIO0_15 | GPIO | MCU_GPIO0_15 | MCU_MCAN1_TX | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV_CANUART | CAN_IO_3V3 |
| 9 | PMIC 中断 | PMIC_INTn | 中断 | GPIO0_31 | EXTINTn | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 |
| 10 | 来自开关的 CAN-FD 快速唤醒信号 | CAN_FD_WKUP_SW_INH | 中断 | MCU_GPIO0_15 | MCU_MCAN1_TX | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV_CANUART | CAN_IO_3V3 |
| 11 | 来自 MCU 接头的 CAN-FD 快速唤醒信号 | CAN_FD_WKUP_HDR_INH | ||||||||
| 12 | 用户测试 LED 控制信号 | SOC_GPIO1_49 | ENABLE | GPIO1_49 | MMC1_SDWP | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 |
| 13 | IO 扩展器中断 | GPIO1_23_INTn | 中断 | GPIO1_23 | UART0_RTSn | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 |
| 14 | 用户中断 | |||||||||
| 15 | 低功耗模式启用 | PMIC_LPM_EN0 | ENABLE | MCU_GPIO0_22 | PMIC_LPM_EN0 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV_CANUART | CAN_IO_3V3 |
| 16 | SD 卡 I/O 电压选择 | VSEL_SD_SOC | 选择 | GPIO0_31 | GPMC0_CLK | 输出 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV2 | SoC_DVDD3V3 |
| IO 扩展器 – 01 | ||||||||||
| 1 | OLDI 显示中断 | OLDI_INT# | 中断 | IO EXPANDER-P00 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 2 | x8 NAND 卡存在检测 | x8_NAND_DETECT | 检测 | IO EXPANDER-P01 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 3 | UART1 FET 选择控制 | UART1_FET_SEL | 方向控制 | IO EXPANDER-P02 | 输出 | 高电平 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 4 | SD 卡负载开关使能 | MMC1_SD_EN | ENABLE | IO EXPANDER-P03 | 输出 | 高电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 5 | SoC 电子保险丝电压 (VPP=1.8V) 稳压器启用 | VPP_EN | ENABLE | IO EXPANDER-P04 | 输出 | 不适用 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 6 | EXP CONN 3.3V 电源开关启用 | EXP_PS_3V3_EN | ENABLE | IO EXPANDER-P05 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 7 | SoC UART1 多路复用器选择 | UART1_FET_BUF_EN | ENABLE | IO EXPANDER-P06 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 8 | EXP CONN HAT 板检测 | EXP_HAT_DETECT | 检测 | IO EXPANDER-P07 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 9 | DSI 显示 GPIO0 | DSI_GPIO0 | GPIO | IO EXPANDER-P10 | 双向 | 不适用 | 不适用 | VCC_3V3_SYS | ||
| 10 | DSI 显示 GPIO1 | DSI_GPIO1 | GPIO | IO EXPANDER-P11 | 双向 | 不适用 | 不适用 | VCC_3V3_SYS | ||
| 11 | OLDI 转 HDMI 卡器件 ID 中断 | OLDI_EDID | 中断 | IO EXPANDER-P12 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 12 | BT UART WKUP 信号 | BT_UART_WAKE_SOC_3V3 | 中断 | IO EXPANDER-P13 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 13 | USB Type A 过流指示器 | USB_TYPEA_OC_INDICATION | 中断 | IO EXPANDER-P14 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 14 | Raspberry Pi 摄像头 CSI0 GPIO1 | CSI_GPIO0 | 输入/输出 | IO EXPANDER-P15 | 双向 | 不适用 | 不适用 | VCC_3V3_SYS | ||
| 15 | Raspberry Pi 摄像头 CSI0 GPIO2 | CSI_GPIO1 | 输入/输出 | IO EXPANDER-P16 | 双向 | 不适用 | 不适用 | VCC_3V3_SYS | ||
| 16 | WLAN 警报中断 | WLAN_ALERTn | 中断 | IO EXPANDER-P17 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 17 | HDMI 中断 | HDMI_INTn | 中断 | IO EXPANDER-P20 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 18 | 测试自动化连接器的测试 GPIO 2 | TEST_GPIO2 | GPIO | IO EXPANDER-P21 | 不适用 | 高电平 | 不适用 | VCC_3V3_SYS | ||
| 19 | MCASP1 启用和方向控制 | MCASP1_FET_EN | ENABLE | IO EXPANDER-P22 | 输出 | 低电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 20 | MCASP1_BUF_BT_EN | ENABLE | IO EXPANDER-P23 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | |||
| 21 | MCASP1_FET_SEL | 方向控制 | IO EXPANDER-P24 | 输出 | 高电平 | - | VCC_3V3_SYS | |||
| 22 | DSI 转 HDMI 卡器件 ID 中断 | DSI_EDID | 中断 | IO EXPANDER-P25 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 23 | 电力输送 I2C 中断请求 | PD_I2C_IRQ | 中断 | IO EXPANDER-P26 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 24 | 用户测试 LED 2 | IO_EXP_TEST_LED | GPIO | IO EXPANDER-P27 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| IO 扩展器 – 02 | ||||||||||
| 1 | M.2 模块蓝牙 LDO 启用 | BT_EN_SOC | ENABLE | IO EXPANDER-P00 | 输出 | 高电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 2 | EXP CONN 5V 电源开关启用 | EXP_PS_5V0_EN | ENABLE | IO EXPANDER-P01 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 3 | M.2 接口电平转换器启用 | WL_LT_EN | ENABLE | IO EXPANDER-P10 | 输出 | 高电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 4 | SoC I2C2 和 MCAN 多路复用器选择 | SoC_I2C2_MCAN_SEL | 控制 | IO EXPANDER-P20 | 输出 | 高电平 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 5 | HDMI 发送器复位控制 GPIO | GPIO_HDMI_RSTn | 复位 | IO EXPANDER-P21 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 6 | CPSW 以太网 PHY-1 复位控制 GPIO | GPIO_CPSW1_RST | 复位 | IO EXPANDER-P22 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 7 | CPSW 以太网 PHY-2 复位控制 GPIO | GPIO_CPSW2_RST | 复位 | IO EXPANDER-P23 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 8 | OLDI 显示复位控制 GPIO | GPIO_OLDI_RSTn | 复位 | IO EXPANDER-P24 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 9 | 音频编解码器复位控制 GPIO | GPIO_AUD_RSTn | 复位 | IO EXPANDER-P25 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 10 | eMMC 复位控制 GPIO | GPIO_EMMC_RSTn | 复位 | IO EXPANDER-P26 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 11 | WLAN 复位控制 GPIO | SOC_WLAN_SDIO_RST | 复位 | IO EXPANDER-P27 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||