ZHCUBF5A October   2023  – February 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 同步功能
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 连接器、接头和 LED
    3. 2.3 EVM 跳线
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4TPS389387EVM 评估说明
  11. 5TPS38700-Q1 GUI 说明
    1. 5.1 GUI 安装
    2. 5.2 TPS38700-Q1 GUI 快速入门
    3. 5.3 GUI
  12. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  13. 7其他信息
    1. 7.1 相关文档
    2.     商标
  14. 8修订历史记录

TPS389387EVM 评估说明

所需设备

TPS389387EVM 评估所需的硬件设备:

  • TPS389387EVM
  • MSP430 LaunchPad™,MSP-EXP430FR2355

  • MSP430 连接器/电源线(USB 转 micro-USB)
  • 多通道示波器,用于检查评估波形
  • 跳线电缆,用于附加评估

TPS389387EVM 评估所需的软件:

  • 一个包含用于控制 TPS389387EVM 的可编辑代码的 zip 文件。可以在此处下载该文件。
  • Code Composer Studio IDE (CCS),CCS v8.0 或更高版本。Code Composer Studio Desktop 是一种专业的集成开发环境,支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品组合。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。Code Composer Studio 包含用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、工程构建环境、调试器、性能分析器以及很多其他功能。请访问 Code Composer Studio 了解有关 CCS 的更多信息并下载该工具。

硬件设置

请按照以下步骤进行硬件设置:

  1. 将 MSP430 连接到 TPS389387EVM 底部的引脚。包含 MSP430 的 TPS389387EVM 电路板底部中详细说明了方向。确保 GND 引脚与相应的板连接器相匹配。
  2. 将电源线连接到 MSP430 和计算机的 USB 端口。
  3. 确保根据表 3-2 中的指南连接了所有跳线。

软件设置

  1. 下载 Code Composer Studio IDE (CCS) 以编辑该 EVM 的代码。
    1. 有一个云编辑器可供使用,但这不是必需的。
    2. CCS 可能会询问是否需要其他元件。请选择 MSP430 选项,然后再继续下载。
  2. 下载评估 EVM 所需的代码。
  3. 启动 CCS 并将代码导入工作区。请参阅 ti.com 上的 CCS 入门说明以获得更多帮助。
    1. 启动 CCS 后,选择一个工作区目录。这将确定您的工程在操作系统上的位置。
    2. 使用“Project”>“Import Existing CCS Eclipse Project”。转到包含 main.c 的所需演示工程目录。图 5-1 对此进行了说明。
      GUID-20230823-SS0I-ZCL8-1T9S-KLLH98HXZJVS-low.png图 4-1 在 CCS 中选择工程目录
    3. 点击 OK。
    4. CCS 识别该工程并允许用户导入。通过查找工程名称左侧的复选标记来进行检查,以确保 CCS 已找到该工程。如图 5-2 中所示。
      GUID-20230823-SS0I-GGQW-R65X-DL771MPQ3X76-low.png图 4-2 在 CCS 中识别该工程
    5. 如果 CCS 未显示复选标记,那么这意味着您的工作区已有一个同名的工程。可以通过重命名或删除该工程来解决此问题。
    6. 此时,代码已全部上传至 CCS 中。工作区如图 5-1 所示。
    GUID-20230823-SS0I-RFLF-95VL-KHPVG733TXQB-low.png图 4-3 已上传代码的 CCS 工作区
  4. 编辑代码以确认操作正确。
    1. 要更改虚拟电源树的输出电压,请编辑第 8 行。该行内容如下:

      const float outputVoltages[] = {1600,1600,1600,1600,1600,1600,3000,2500,2500,2500,2500,2500};

      括号中的每个值都对应于 TPS389006 功率监测器轨的输出电压。这些值均以毫伏为单位。

    2. 要更改每个虚拟电源轨是否需要来自序列发生器的使能信号才能启动,请编辑第 13 行。该行内容如下:

      const int requiresEN = 0;

      如果“=”后面的值是 0,则不需要来自序列发生器的使能信号。如果该值设置为 1,则需要来自序列发生器的使能信号才能启动。

  5. 通过在 CCS 工作区中选择 Run > Start Debugging 来运行代码。有关更多信息,请参阅图 5-4。
    GUID-20230823-SS0I-9VWL-WVMM-CLWPJTDCXT3V-low.png图 4-4 在 CCS 中运行代码
  6. 代码运行后,确认操作正确。
    1. 通过测量接头 (J18) 和示波器之间的连接产生的波形来检查输出电压。为了更清楚地了解引脚位置,请查看原理图或图 3-1。
    2. 通过检查 EVM 上的 LED 来确定使能和中断的正确操作。请参阅表 3-1 中的 LED 功能。
    3. 通过按住 MSP430 LaunchPad 上的按钮 S1,序列发生器将按顺序使电压轨断电。松开按钮会使电源轨按顺序上电。可通过将示波器连接到接头 J18 的使能输出来检查上电和断电序列。
    4. 图 5-5 展示了上电序列中前三个使能信号的正确操作以及来自 TPS389006 的相应同步脉冲。
      GUID-DB769625-7F7B-4906-993C-421F7D600568-low.png图 4-5 具有同步的上电序列
    5. 图 5-6 展示了断电序列中前三个使能信号的正确操作以及来自 TPS389006 的相应同步脉冲。
      GUID-157BEAE4-FBB4-458A-9BC4-C2D34BB86FF9-low.png图 4-6 具有同步的断电序列
    6. 图 5-7 展示了在 EVM 上放置示波器探头以查看同步信号的位置。将探头放置在最靠近器件 U2 的 R30 端子上。
      GUID-0145A0B9-519D-4C52-AAF7-FD4562916259-low.jpg图 4-7 同步信号探头
  7. DIP 开关也可用于手动测试器件中断和使能的功能。
    1. 如果发生中断,则 LED1 (D1) 会亮起。可以使用控制 TPS389006 电源轨的 DIP 开关 (SW1) 对此进行测试。当这些 DIP 开关切换到关闭位置时,相应的电源轨被手动关闭,从而产生中断并点亮 LED1。
    2. 激活使能 1 后,LED2 (D2) 亮起。可以使用控制 TPS38700S-Q1 使能的 DIP 开关 (SW2) 对此进行测试。当这些 DIP 开关切换到关闭位置时,相应的 EN 被手动关闭,从而使 LED2 熄灭。
    3. 当使能 2 和使能 3 被激活时,LED3 (D3) 和 LED4 (D4) 分别亮起。可以通过与 LED2 相同的方式对此进行验证。