ZHCUAO3 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
Prototype
uint8_t send(uint8_t* data, uint16_t length);
data - 指向要发送到主机的 BSL 内核响应数据包的指针。其格式与Topic Link Label4部分中所述的格式相同
length - BSL 内核响应数据包的长度,不包括 CRC 4 字节的长度。
return - 如果传输成功,则返回“1”。如果传输失败,则为“0”。
描述
Transmit 必须向主机发送 BSL 内核响应数据包。它还应负责计算和添加数据包的 CRC。Transmission API 应仅在完全传输数据后返回。