ZHCUAG4B November 2020 – February 2024
AM273x EVM 可以有两种类型的器件:非安全(GP,即通用)器件和安全器件 (HS-FS)。要确定器件是否安全,请参阅安全的字段参数:器件名称的“y”。如果安全参数为“H”,则器件为安全器件。
AM273x 器件在离开 TI 工厂时处于 HS-FS 状态,在这种状态下,客户密钥未进行编程且具有以下属性:
一次性可编程 (OTP) Keywriter 可将安全器件从 HS-FS 转换为 HS-SE。OTP Keywriter 会将客户密钥编程到器件电子保险丝中,以强制安全启动并建立信任根。安全启动需要使用客户密钥对映像进行加密(可选)和签名,这由 SoC 进行验证。处于 HS-SE 状态的安全器件具有以下属性: