ZHCT931 May 2025 BQ27426
BQ27426报百的满充条件为电压大于Taper Voltage,电流在两个40s持续时间内小于Taper Rate。下面这个案例截止电压配置为4180mV,截止电流配置为180mA,发现即使满足截止条件仍然不报百。
这是由于达到满充判定条件时电量计还要处于充电态,如果80s窗口后电流小于quit current,电量计不认为此时还在充电,就不会检测满充,电量计不报百。而在电子烟中由于充电电流较小,充电IC的截止电流也会同样很小,此时截止电流的误差较大,如果按照常规经验放大15%配置Taper current,会导致电量计满充检测时间无法持续80s就进入静置状态。
建议按照30%裕量来配置Taper current。