ZHCT931 May   2025 BQ27426

 

  1.   1
  2.   摘要:
    1.     3
  3. 1调整Load Select/ Mode
    1.     5
  4. 2整睡眠模式
    1.     7
  5. 3充放电时的假温度变化——采用四线NTC设计
    1.     9
  6. 4使用Smooth Sync指令
    1.     11
  7. 5提高Taper current设置值
    1.     13
  8. 6总结
    1.     15

使用Smooth Sync指令

电量计通过采集采样电阻的压差,经过RC 滤波电路调理后,进入电量计的SRP 和SRN 引脚。有些案例中,当没有充放电时发现显示电流不为0,为了减小这个假电流对容量积分的影响,可以调节CC Deadband来优化,具体分析见白皮书。

使用BQ27426时,看到了一个案例是,即使读到的电流为0,但长时间静置后发现SOC仍然会上浮。根本原因在于采样电阻输入存在噪声,在采样时间中电量计会采集该噪声,并将其保持为库伦积分的sub-LSB计数,如果在采样时间内累积的 LSB 小于CC Deadband,会将其丢弃。否则,将其添加到库伦积分中,持续累积。

cid:image001.jpg@01DAE416.A8E40460

避免该问题的方法是在长期存储期间定期或在存储结束时使用 SMOOTH_SYNC 命令。TRM会根据静置状态下的电池电压进行更新,这个值更为准确,电量计应该在长时间无负载使用情况下报告TRM。