图 7-10 展示了器件内测试图形块的位置。当禁用数字信号处理 (DSP) 功能(0x24 的 D2)时,可以启用测试图形块以替换 ADC 数据。同样,使用 DDC 时,可以使用测试图形来替换 DDC 数据。
注: 当启用 DSP 功能且未使用 DDC 时,没有可用的测试图形块。
每个测试图形块能够生成下列输出之一:
- 具有由 PAT_DATA 设置的可编程步长的斜坡模式。
- 具有由 PAT_DATA 设置的可编程自定义图形的恒定图形。
如
图 7-10 所示,有两个测试图形块,即测试图形 0 和测试图形 1。每个块的测试图形模式可通过 0x16 的 D7:D5 和 D4:D2 进行配置。为测试图形块提供一组共享数据位 (PAT_DATA),此数据用作斜坡图形步长和/或恒定图形。PAT_DATA 是位于三个不同寄存器之间的 18 位值:0x16 中的 D17:D16,0x15 中的 D15:D8,0x14 中的 D7:D0。PAT_DATA 按 MSB 对齐。例如,如果器件配置为 14 位分辨率和恒定图形,则仅 PAT_DATA 的前 14 位用于恒定图形。此外,在斜坡模式下,测试图形计数器以 18 位分辨率运行;因此,必须根据所需的分辨率和该分辨率下的步长来配置斜坡图形步长。
注: 在 DDC 路径中不使用测试图形时。仅使用 PAT_DATA 的前 14 位。因此,对于更高的分辨率,零附加为 LSB。
- 测试图形数据必须配置为以下各项,以便在每个分辨率下具有一个步长:
- 0x00001:18 位输出分辨率
- 0x00004:16 位输出分辨率
- 0x00010:14 位输出分辨率