ZHCSQM9E November 2023 – October 2026 LP5810
PRODUCTION DATA
LP5810 集成了 LED 短路检测 (LSD) 功能,可检测由任何短路 LED 引起的故障。通过在 Dev_config_12 寄存器中配置 lsd_threshold,LSD 的阈值可以配置为 (0.35 × VCC) V 至 (0.65 × VCC) V 之间的值。为了获得足够的检测时间,仅当此 LED 的 PWM 设置高于 25 时才能执行 LSD。如果此 LED 阴极上的电压在连续 3 个周期内高于 LSD 阈值,则会将该 LED 的 LED 短路情况报告给相应的 LSD_status 寄存器。
通过将 1h 写入 Fault_CLR 寄存器中的 lsd_clear,可以清除 LSD 标志。如果 LED 短路状态被移除,相关的 lsd_status 位将自动设置为 0。
Dev_config_12 寄存器中的“lsd_action”位可以确定检测到开路故障后的反应。如果将“lsd_action”位设置为 1h,则所有 LED 都将关闭,这称为连带失效 (OFAF) 操作,可防止短路问题导致的潜在损坏。发送“lsd_clear”命令后,器件进入待机状态。当“lsd_action”位为 0 时,检测到 LSD 后不采取任何其他操作。仅在正常状态下执行 LSD 检测。