ZHCAG79 August 2026 TPS650362-Q1 , TPS65219-Q1 , TPS65224-Q1
当一级BUCK的输入电压高于VIN_UVLO阈值但低于输出电压设定值时,或者输入电压和输出电压之间的压差小于最小压差要求,BUCK会处于Dropout状态。尤其是在缓升缓降测试中,一级BUCK会长时间处于Dropout状态。这种状态下,环路调节极其不稳定,一旦输出电压达到PVIN_B1_UVLO Rising,PMIC将开启输出,这将导致一级BUCK输出轨上的负载波动,一级BUCK输出电压出现下冲,触发PMIC的UVLO。如果触发次数超过RECOV_CNT_THR后,也会导致PMIC进入SAFE状态而无法继续工作。
图 4-1 一级BUCK Dropout状态下输出不稳定,触发PMIC UVLO为避免PMIC在BUCK的Dropout状态下进行启动,可以通过对一级BUCK的EN引脚设置额外的导通阈值来实现。如 图 3-3 电路,分别指定 VON 为BUCK的导通电压,VOFF 为BUCK的关断电压,那么 VON 和 VOFF 将由公式1和公式2进行计算得出。
图 4-2 通过EN引脚设置一级BUCK的UVLO其中:
VEN-H 为BUCK的EN引脚逻辑高电平
VEN-L 为BUCK的EN引脚逻辑低电平