ZHCAFW0 October   2025 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2启动
    1. 2.1 体二极管导通
    2. 2.2 预充电
    3. 2.3 向下计数模式
  6. 3输出短路保护
    1. 3.1 连续重启
      1. 3.1.1 通过预充电持续重启
      2. 3.1.2 通过降压模式实现连续重启
    2. 3.2 断续重启
      1. 3.2.1 通过预充电实现断续重启
      2. 3.2.2 通过降压模式实现断续重启
    3. 3.3 升压转换器短路保护行为汇总
  7. 4升压转换器启动行为总结
  8. 5参考资料

体二极管导通

与非同步升压转换器类似,部分早期同步器件(如 TPS61088)由于高侧开关存在体二极管,当 Vin > Vout 时,无法阻断漏电路径。

图 2-1 中的电路网络无法像非同步器件那样实现对电感电流的控制。

 体二极管漏电路径图 2-1 体二极管漏电路径

以启动场景为例,当施加 Vin 且二极管开始导通时,方程式 1 展示了该状态:

方程式 1. LdiLdt=-iL×DCR-Vo-VD+VinCVodt=iL-io

对于电源或转换器输入,Vin 的压摆率受输入电容器和输入能力的限制。浪涌电流的时间常数远小于 Vin 上升时间,因此系统可以被视为斜坡响应,如 方程式 2 所示。

方程式 2. Vin=a×t

方程式 3 展示了此期间的电感电流。

方程式 3. iL=at(DCR+Ro)-a(L-CoRo2)(DCR+Ro)2+e-tσ22CoLRo(cosh(σ3)-CoLRosinh(σ3)(DCRaCo2Ro3+2aCoLRo2-aL2σ1+σ22CoLRo)σ4)σ1CoLRo(DCR+Ro)2

其中

  • 方程式 4. σ1=CoL2Roa-Co2LRo3a
  • 方程式 5. σ2=L+CoDCRRo
  • 方程式 6. σ3=tσ4CoLRo
  • 方程式 7. σ4=Co2DCR2Ro24-CoDCRLRo2-CoLRo2+L24

该设计假定电感器具有 1μH 电感和 25mΩ 直流电阻 (DCR)。Vin 压摆率为 20μs/V,输出电容为 88μF。方程式 8 用于计算电流。

方程式 8. iL=3.10e-7.42×105t-3.10e-9.62×103tcos(7.55×104t)+27.09e-9.62×103tsin(7.55×104t)+4×10-10

最坏的情况出现在 t = 30μs 时。电流尖峰可达到 7.43A。图 2-2 显示了波形。

 TPS61088 浪涌电流图 2-2 TPS61088 浪涌电流

根据前面的分析,较小的 Cout 和较慢的 Vin 压摆率可抑制浪涌峰值电流。假设其他条件与 图 2-2 保持一致,图 2-3 给出了 ILpeak 与 Vin 压摆率及输出电容的关系。

 ILpeak 与 a 和 Cout 的关系图 2-3 ILpeak 与 a 和 Cout 的关系

对于通过物理开关连接的电池输入,需考虑输入电容、电池内部电阻及物理接触点电阻的影响。

 电池连接等效电路图 2-4 电池连接等效电路

图 2-4 中,电池的内部电阻与物理接触点电阻合并表示为 Rin,Vbat 表示电池开路电压。二极管正向电压保持在一个较小的恒定值,不会影响浪涌电流。忽略 VD,状态方程可以表示为 方程式 9

方程式 9. LdiLdt=Vin-iL×DCR-VoCindVindt=Vbat-Vin/Rin-iLCodVodt=iL-Vo/Ro

此期间的电感电流将得出 方程式 10

方程式 10. iL=VbatDCR+Rin+Ro-LVbatσ1DCR+Rin+Ro+CoRo2Vbatσ1DCR+Rin+Ro-CinLRinVbatσ2DCR+Rin+Ro-CoLRoVbatσ2DCR+Rin+Ro-CinDCRRinVbatσ1DCR+Rin+Ro-CinRinRoVbatσ1DCR+Rin+Ro-CinCoLRinRoVbatσ3DCR+Rin+Ro-CinCoDCRRinRoVbatσ2DCR+Rin+Ro

其中

  • 方程式 11. σ1=n=0 to 3etz(n)/σ4(n)
  • 方程式 12. σ2=n=0 to 3z(n)etz(n)/σ4(n)
  • 方程式 13. σ3=n=0 to 3zn2etzn/σ4(n)
  • 方程式 14. σ4(n)=L+CinDCRRin+CoDCRRo+CinRinRo+CoRinRo+2CinLRinz(n)+2CoLRoz(n)+2CinCoDCRRinRoz(n)+3CinCoLRinRoz(n)2

    其中 z(1)、z(2)、z(3) 是以下方程的根:

    • 方程式 15. (CinCoLRinRo)z3+(CinCoDCRRinRo+CoLRo+CinLRin)z2+(CoRinRo+CinRinRo+CoDCRRo+CinDCRRin+L)z+Ro+Rin+DCR=0

系统假定电感器具有 2μH 电感(包括寄生电感)和 8mΩ DCR。该电池提供 4V 开路电压(典型的单锂电池应用)。输入电容为 44μF。Ro 保持开路,而 Rin 为 30mΩ。输出电容包括 4 × 22μF。浪涌电流在 Vout 上升之前达到峰值。直流偏置效应无需计算。方程式 16 提供电感电流。

方程式 16. iL=3.10e-7.42×105t-3.10e-9.62×103tcos(7.55×104t)+27.09e-9.62×103tsin(7.55×104t)+4×10-10
 计算得出的电感电流图 2-5 计算得出的电感电流

图 2-5 展示了计算得出的 iL。当 t = 21μs 时,电感电流达到峰值。电流尖峰可达到 22.176A。图 2-6 显示了实际波形。

 浪涌电流波形图 2-6 浪涌电流波形

前文分析表明,较大的 L 和较小的 Cout 抑制了峰值电流。假设其他条件与 图 2-5 保持一致,图 2-7 展示了 ILpeak 与电感值及输出电容之间的关系。

 ILpeak 与 L 和 Cout 的关系图 2-7 ILpeak 与 L 和 Cout 的关系

Vout 达到 Vin 后,器件可使用升压模式启动。图 2-8 展示了启动波形。当 EN 变为高电平时,器件基准电压开始斜升,直至达到目标。在适当的控制环路下,输出电压跟随基准值并斜升至目标。

 TPS61088 启动波形图 2-8 TPS61088 启动波形