ZHCAFE3 June   2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
    1. 1.1 MCF831x简介
    2. 1.2 烧录挑战
  4. 2基于 LP-MSPM0G3519评估板的烧录工具
    1. 2.1 MSPM0G351x简介
    2. 2.2 LP-MSPM0G3519 评估板介绍
    3. 2.3 LP-MSPM0G3519评估板烧录工具硬件要求和功能
      1. 2.3.1 烧录平台硬件要求
      2. 2.3.2 烧录工具功能
  5. 3烧录工具使用流程
    1. 3.1 硬件平台搭建
    2. 3.2 软件设置
      1. 3.2.1 使用 Uniflash下载烧录固件到 LP-MSPM0G3519
      2. 3.2.2 导入 MCF831x 的 json 配置文件到烧录平台
    3. 3.3 脱机烧录
  6. 4总结
  7. 5参考文献

导入 MCF831x 的 json 配置文件到烧录平台

为了将 MCF831x 的 json 配置文件导入到LP-MSPM0G3519评估板内,我们需要使用串口软件 sscom,可以通过此地址获取此免费软件。http://www.daxia.com/download/sscom.rar

使用Micro USB连接LP-MSPM0G3519评估板到PC端后,可以在设备管理器里看到串口端口信息,注意使用的是XDS110 Class Application/User UART(COMxx,xx 为用户电脑显示的实际数字)。

 查看LP-MSPM0G3519在Windows中的端口信息 图 3-5 查看LP-MSPM0G3519在Windows中的端口信息

打开sscom 软件,在 ComNumber 下拉菜单这里选择对应的COMxx端口,波特率选择115200,点击 OpenCom 按钮,这时按下LP-MSPM0G3519评估板上的S3 Reset 按钮,sscom会有下面信息输出,我们可以看到软件的版本发行日期信息。

由于还没有json配置文件在 MSPM0G3519 内部存储,所以默认会进入json文件下载状态,等待用户进行json文件下载操作。

 烧录工具输出信息界面 图 3-6 烧录工具输出信息界面

点击 OpenFile 按钮选择要下载的 json 文件。打开后,窗口会显示当前json文件的内容。点击 Send 按钮即可开始 json 文件下载流程。

 在 sscom 中选择 json 文件 图 3-7 在 sscom 中选择 json 文件
 在 sscom 中烧录 json 文件 图 3-8 在 sscom 中烧录 json 文件
 Json 文件烧录成功信息 图 3-9 Json 文件烧录成功信息

Json文件烧录成功后会如图显示,这个过程中会自动进行json文件校验,以确保烧录内容准确无误。这里就完成了所有准备工作,进入到MCF831x 烧录阶段。