ZHCAF67 March   2025 TMCS1126 , TMCS1126-Q1 , TMCS1133 , TMCS1133-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2噪声如何耦合到系统中
    1. 2.1 传导发射和辐射发射
    2. 2.2 差模噪声与共模噪声
  6. 3传导发射设计技巧
    1. 3.1 TMCS112x 和 TMCS112x3x EMI 拓扑的设计
      1. 3.1.1 用于降低差模噪声的元件
      2. 3.1.2 用于降低共模噪声的元件
    2. 3.2 确保 EMI 抗扰性的布局注意事项
  7. 4总结
  8. 5参考资料

差模噪声与共模噪声

在研究给定系统中的传导和辐射发射时,辐射发射分为两种类型:差模 (DM) 噪声和共模 (CM) 噪声。通过研究和了解这些噪声类型可以采用的路径,可以开发有助于降低或消除 TMCS11xx 噪声的技术。

在器件的引脚中观察时,差模噪声具有相反的极性。上述传导发射很少是共模噪声,通常是差模噪声,在这种模式下,PCB 上的一条信号布线可能是相对于干净模拟地信号的噪声源。在 TMCS112x 或 TMCS113x 的大多数情况下,基准可以是器件的 GND 引脚,该引脚独立于接地或机箱 GND(但根据应用可以 参考其中一个)。大多数工程师都认同差模噪声,因为这是大多数工程师在观察示波器上 IC 的输出信号时考虑的典型噪声。

共模噪声通常由辐射干扰源发射电场或磁场以及通过寄生电容和/或寄生电感耦合产生。因此,无需使用不同的接地路径即可在系统中传播此类噪声。一旦耦合到附近的受扰对象电路中,共模电流就会以相同的极性进入受扰对象器件的引脚,并端接至接地或机箱接地。因此,这种类型的噪声在系统中更难测量。图 2-2 展示了这些噪声类型以及噪声类型如何流入 TMCS112x/3x。当 L1 和 L2 上都存在 CM 和 DM 噪声时,探测这两个节点之间的差分电压可以忽略共模噪声,同时有效地测量差模噪声。

 通过 IC 的差模 (DM) 与共模 (CM) 噪声路径图 2-2 通过 IC 的差模 (DM) 与共模 (CM) 噪声路径

接下来面临的挑战是为这些不需要的信号提供低阻抗路径,同时保持所需信号链的完整性。在电力系统中实现这一点的经典方法是使用无功元件,因为这些元件中的损耗通常非常小,但需要权衡谐振峰值,为了确保设计成功,必须解决这一问题。实际上,当今的大多数电源设计都是以采用某种形式的 EMI 滤波器的输入为起点。图 2-3 展示了为有效控制这些远离 TMCS112x/3x 的噪声源而必须开发的相关滤波器网络图。请注意,这些网络的用途是为这些高频信号返回提供一个专门设计的低阻抗路径,如果未设计出低于器件阻抗路径的路径,则不会出现适当的滤波器。但是,这通常表现在滤波器的频率响应中,因此这些滤波器的设计可以集中在频率整形领域。

 用于形成远离 TMCS112x/3x 的噪声路径的滤波技术图 2-3 用于形成远离 TMCS112x/3x 的噪声路径的滤波技术