ZHCAEY8 January   2025 AM2612

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 USB 的实际应用
    2. 1.2 本文档中使用的首字母缩写词
  5. 2AM261x USB 产品
    1. 2.1 AM261x USB 硬件
    2. 2.2 AM261x USB 软件
      1. 2.2.1 软件架构
      2. 2.2.2 AM261x USB 应用示例
      3. 2.2.3 USB DFU 引导加载程序
  6. 3USB 用例和应用
  7. 4参考资料

USB 用例和应用

本节讨论可以利用 AM261x USB 功能构建实际应用的一些可能的应用领域。

  • 现场固件更新(DFU 模式)

    AM261x 支持 DFU 模式,允许在现场进行无缝固件更新。这一功能对于最大限度地缩短停机时间并确保器件保持安全和正常运行至关重要。无需物理访问,即可直接向器件提供增强功能和错误修复。

    应用:EV 充电站,工业控制器:定期固件更新,以改进充电算法和安全功能。

  • 诊断和通信(CDC 模式)

    利用 CDC,AM261x 可以建立多个虚拟 COM 端口连接,方便诊断和数据通信。

    应用:电机控制单元、测试设备:对电机性能和运行状况的实时监控和诊断功能,通过 USB 连接简化的数据记录和分析过程。

  • USB 用于数据记录和传输

    AM261x 可通过 USB 实现高效的数据记录和检索,使其适用于需要本地数据存储的应用。

    应用:便携式数据记录仪和智能能源表:轻松传输数据以进行现场分析和报告,收集数据以进行消耗分析和性能优化。

  • USB 用于配置和校准的

    USB 功能便于对器件进行直接配置和校准,使现场技术人员能够轻松使用。

    应用:医疗器件:校准设备以确保符合健康标准。工业传感器:根据不同操作条件进行配置调整,以优化性能。

  • USB 作为人机接口 (HMI)

    AM261x 可以通过 USB 连接到 HMI,允许用户与嵌入式系统进行交互和控制系统。

    应用:自动机械:用于控制和监控系统性能的操作员界面。医疗保健设备:用于患者数据输入和系统管理的用户友好型界面。

  • USB 用于连接外设器件

    AM261x 允许连接各种 USB 外设,从而增强嵌入式系统的功能。

    应用:工厂自动化系统(例如):与条形码扫描仪和其他外设集成,提高运营效率。消费类电子产品:与外部存储和输入器件的连接。

  • 安全器件认证和访问

    USB 可用于安全认证,确保只有授权人员才能访问敏感的系统功能。

    应用:楼宇自动化系统:通过安全 USB 令牌控制对关键系统的访问。关键基础设施:保护重要的操作系统,防止未经授权的访问。

  • 便携器件集成:

    AM261x 支持与便携式器件集成,便于数据传输和器件管理。

    应用:便携式医疗器件:轻松传输患者数据以进行监控和分析。现场测试设备:快速卸载数据以便立即审查和调整。

  • USB 作为网络适配器:

    AM261x USB 可通过启用 USB 器件的 RNDIS 类充当虚拟以太网适配器。该协议通过 USB 模拟以太网链路。

    应用:USB 转以太网桥接器,用于不同器件之间的数据传输,以及工业环境中的远程数据传输。

AM261x 微控制器的 USB 功能使嵌入式系统能够满足各行各业不断发展的需求。AM261x 能够满足实时通信、固件更新和用户可访问性等关键市场需求,作为一个面向开发人员的多功能解决方案脱颖而出。硬件和软件解决方案的集成,结合其强大的 USB 实现,使 AM261x 成为现代嵌入式应用的重要元件。