ZHCADW8 March   2024 AM68 , AM69

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AM68 处理器
  6. 3AM69 处理器
  7. 4AM68 和 AM69 的用例
    1. 4.1 HMI
    2. 4.2 控制器和 PLC – 可编程逻辑控制器
    3. 4.3 工业 PC (IPC)、单板计算机 (SBC) 和模块
  8. 5软件工具和支持
    1. 5.1 Linux 软件开发套件 (SDK)
    2. 5.2 SDK 演示和基准测试
      1. 5.2.1 TI Apps Launcher
      2. 5.2.2 Seva Store
      3. 5.2.3 Wi-Fi 演示
    3. 5.3 培训学院
  9. 6结语
  10. 7相关链接
  11. 8参考文献

HMI

人机界面 (HMI) 是机器及其用户之间的重要桥梁,以图形方式呈现机器的状态,同时让用户可以通过处理器发送命令来控制器件。HMI 在各行各业都有应用,包括工业制造、工厂自动化、楼宇自动化和储能,以及需要通过视觉显示与机器交互的其他应用。

HMI 通常包括一个用于运行操作系统 (OS) 并执行自定义应用程序的处理器、一个高分辨率显示器或触摸屏来进行输入、一个 GPU 来让用户真正体验到图形加速的效果,以及 USB、PCIe 和以太网等高速接口来连接到外部世界。HMI 有许多不同的级别,从低端到高端都有,而高端的 HMI 利用多核处理器来实现高水平的计算。但实施方案是一致的,如图 4-1 中的典型 HMI 方框图所示。

AM6x 处理器(例如 AM68 或 AM69 器件)非常适合 HMI 应用,可以满足中高端应用的需求,并能够有效地帮助客户满足未来的需求。图 4-1 展示了使用 AM68 或 AM69 器件的 HMI 的典型方框图。此应用非常灵活,可根据所用的特定 AM6x 系列器件进行扩展。

GUID-20240207-SS0I-BNWK-1MK6-DNLWJC3FXPQB-low.svg图 4-1 AM68/AM69 的 HMI 盒方框图

图 4-1 展示了使用 AM68 或 AM69 器件的 HMI 的典型方框图。可以根据所用的 AM6x 系列器件对此应用进行扩展或缩减。处理器可通过 PCIe 或以太网与 PLC 或其他控制器等外部模块连接,从而捕获要在屏幕上显示的正确数据。显示的数据可以是压力表、显示转速的电机编码器或机器状态。在这里,操作员可以决定接下来需要做什么:他们应该利用 USB3 上传新的测试程序或数据吗?他们应该采用 PCIe Gen 3 向固态硬盘写入一组数据吗?或者,他们是否只需按下按钮将新命令发送回机器来确认状态?

在开发用于在屏幕上解释和显示此数据的软件方面,客户起着关键作用,而当涉及到处理复杂的任务时,GPU 起到关键作用。基于 Linux 的 SDK 适用于我们的处理器,并且得到了主线内核的支持,因此可以使自定义应用程序在我们的平台上的集成变得更加高效。此外,CSI2-RX 接口有助于将多个摄像头连接到 HMI,因此非常适合需要区域监控和环境监测的应用。

对于有更高级要求的项目,我们的 AM6x 处理器分析型号使您能够深入研究摄像头输入的高级分析,将常规 HMI 变为智能 HMI,请参阅白皮书:在智能摄像头应用中使用 AM69A 实现高级 AI 视觉处理在智能摄像头应用中使用 AM68A 实现高级 AI 视觉处理,了解边缘 AI 如何将您的项目推向工业革命的下一个阶段。