ZHCABN1 March   2022 TPS62933

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2高输出电压内部补偿 PCM 降压转换器的 Cff
  5. 3Cff 对环路的影响
  6. 4Cff 的选择方法
  7. 5TPS62933 的实验验证
  8. 6总结
  9. 7参考文献
  10.   A 所提方法的验证结果

Cff 的选择方法

该方法的实现途径是让环路增益以斜率 –20dB/dec 与 0dB 相交。请注意,0dB 增益时斜率为 –20dB/dec,并不是稳定性的必要条件。因此,该方法仅提供 Cff 的允许范围,并不表示如果 Cff 超出该范围,转换器就会不稳定。

如 图 4-1(a) 所示,当 EA 零点频率 fZ_EA 大于带宽时,可在带宽范围内添加 Cff 零点 fz,环路增益就能 以斜率 –20dB/dec 与 0dB 相交,如 图 4-1(b) 所示。

图 4-1 在带宽范围内仅添加 Cff 零点的 Cff 正确使用方法

如 图 4-2 所示,在带宽范围内添加由 Cff 引入的零点和极点,仍可保证系统稳定性。尽管环路增益的斜率在极点 fp 之后再次变为 –40dB/dec,但环路增益因 Cff 而增加,使得带宽增加,且 fZ_EA 小于带宽。斜率为 –20dB/dec 的相交得以实现,系统具有足够相位裕度。

图 4-2 在带宽范围内添加 Cff 零点和极点的 Cff 正确使用方法

如 图 4-3 所示,虽然由 Cff 引入的零点和极点都在带宽范围内,但 EA 零点频率 fZ_EA 仍大于带宽。在这种情况下,环路增益仍会以斜率 –40dB/dec 与 0dB 相交,不能保证系统相位裕度。

图 4-3 在带宽范围内添加 Cff 零点和极点的 Cff 错误使用方法

因此,为了在添加前馈电容器之后实现以斜率 –20dB/dec 相交的稳定状态,推导出两个限制条件:(1) fz < fc;(2) 避免如 图 4-3 所示的情况。fc 为不添加 Cff 时的增益交叉频率。

fc 的推导过程见第 I 部分,其表达式如 Equation7 所示。

Equation7.

在 fz < fc 的限制条件下,根据 Equation5 和 Equation7 获得 Cff 的下限值:

Equation8.

该公式对应于限制条件 1 的限值。由于 Equation9 对应于 图 4-3(b) 所示情况,所以避免该情况的限制条件 2 对应于 Equation10。

Equation9.
Equation10.

其中,Ap 为 fp 处的增益幅度。

为获得 Ap 和 fcross 的表达式,首先确定增益与频率之间的关系,如 Equation11、Equation12 和 Equation13 所示。

Equation11.
Equation12.
Equation13.

接下来,得出 Ap 和 fcross 的表达式,分别为 Equation14 和 Equation15。

Equation14.
Equation15.

将 AP_OUT、fP_OUT、fz 和 fp 的表达式代入 Equation14 和 Equation15,然后根据 Equation10、Equation14 和 Equation15 计算得到 Equation16,作为限制条件 2 的公式。

Equation16.

结合限制条件 1 的 Equation8 和限制条件 2 的 Equation16,得到计算 Cff 限值的 Equation17 和 Equation18。

Equation17.
Equation18.