ZHCAAS6 March   2021 REF3425 , REF4132 , REF50 , REF50E , REF70

 

  1.   基准电压的长期漂移
  2.   商标
  3. 1长期漂移
  4. 2长期漂移数据表测量
  5. 3长期漂移误差
  6. 4封装和复合模应力
  7. 5测试设置
  8. 6温度影响
  9. 7长期漂移估算
  10. 8最小化LTD 影响的方法
  11. 9参考资料

长期漂移估算

长期漂移测试的时间范围可从1000 小时到更长。该测试非常耗时,并可能会因设备校准、设备故障和环境原因而出现测试问题。因此,能够估计设备在整个系统使用寿命内(可能长达10年)的行为非常重要。难点在于器件的非线性行为在不同器件之间以及不同产品之间并不一致。

有关估算很长时间内 LTD 的一种常见方法,请参阅Marek Lis 的《IC 长期稳定性:《IC 长期稳定性:唯一不变的是变化》。该文章讲述的长期估算可用于估算很长时间内的 LTD。图 7-1 显示了接近1000 小时的方程的精度。该公式的主要缺点是,从 4000 小时到 8760 小时,该公式会从典型值变为超过10 年(87600 小时)的高估值。这是因为 REF50 无法表征的趋稳行为。不同的基准电压具有不同的行为,并且可能会因为其趋稳行为而与公式不匹配。该公式在对 LTD 进行保守估计方面非常有用,但它也确实存在限制。

Equation2. GUID-20210301-CA0I-0RMF-11B0-WW1ZSQHHWTGP-low.gif
GUID-20210301-CA0I-D4XP-HSK5-ZRK4D5ZWZCLZ-low.png图 7-1 REF50 - 带估值的VSSOP