ZHCAAM5D June   2010  – August 2021 TPS63000 , TPS63000-Q1 , TPS63010 , TPS63020 , TPS63020-Q1 , TPS63024 , TPS630250 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63060 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63807

 

  1. 1引言
  2. 2包含用于电压反馈的感测电阻的简单配置
  3. 3提高电源转换效率
  4. 4提高 LED 电流控制精度
  5. 5改进 LED 组装选项
  6. 6采用运算放大器的调光解决方案
  7. 7总结
  8. 8修订历史记录

提高电源转换效率

GUID-E2D836AE-4DA6-406B-931D-6CFEB6860C87-low.gif图 3-1 通过电阻网实现恒流

Topic Link Label2中介绍的电路感测电阻中的功率损耗会显著降低电路的效率,这是一个主要缺点。尽管大多数 TPS63xxx 器件的反馈电压已经很低,只有 0.5V,但仍然会造成显著的功率损耗,尤其是在处理大 LED 电流时。

图 3-1 展示了如何改进这一点。用于测量 LED 电流的感测电阻 Rsense 仍与 LED 串联,但 R1 采用的连接方式使得将偏置电流引入反馈网络。该偏置电流会导致 R2 上的压降,这会增加感测电阻 Rsense 上的压降。由于反馈电压没有改变,对于给定的 LED 电流,与Topic Link Label2中所述的解决方案相比,感测电阻上所需的压降更低。Equation3 给出了 LED 电流 (ILED) 的计算方法。VFB 是直流/直流转换器的反馈电压,VLED 是 LED 的典型正向电压。

Equation3. GUID-70E23E51-13FD-4A28-B36C-945B061825F0-low.gif

该电路中调节后的 LED 电流取决于 LED 的正向电压。LED 电流的变化量由 LED 的正向电压变化以及电阻 R1 和 R2 的值决定。通过将 R1 的值设置得尽可能高,将 R2 的值设置得尽可能低,电流变化可达到最小。当 R1 不存在且 R2 短路时,理论上的极端情况基本上就是Topic Link Label2中所述的电路,因此需要进行权衡。图 3-1 中所示电路的另一个优点是 LED 断开时的输出电压调节功能。如果使用的直流/直流转换器没有内置输出过压保护功能,则需要这种功能。在这种情况下,可使用数据表中用于计算相应器件的反馈分压器的公式通过电阻 R1 和 R2+Rsense 对最大输出电压进行编程。Rsense 的值明显低于 R1 和 R2,因此可忽略不计。

为 Rsense 选择适当的值即可完成对 LED 电流的编程。Equation4 展示了如何计算 Rsense 的值,而Equation5 展示了如何计算 Rsense 中的损耗 PS。

Equation4. GUID-F0499C75-ED9C-4934-A3B6-EE344E2063F2-low.gif
Equation5. GUID-66CE651A-B8F9-40D1-8EA4-FF52930E7B8E-low.gif

请参阅《PMP15037 测试结果》,了解详细的设计指导和计算方式。