ZHCA614A June 2013 – August 2025 DLP500YX , DLP5500 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LNIR , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV
如果用户引入多个相同的狭缝,使得从狭缝中心到狭缝中心的距离为“d”,并且如果狭缝数量非常大,那么,由于狭缝之间的相位关系,光会被限制在非常窄的衍射级次上。这些级次位于: ,其中 m 是一个整数(1))。
改变光线的入射角时,级次中心会随入射角变化而偏移,表现为“滑动效应”。换言之,第 0 级会移动,并且也位于 。现在,级次位于: 或
所得到模式的显著特征在于,这些级次的相对强度包络只是单个狭缝的强度轮廓。请注意,这是一个包络。光仅出现在级次位置,但相对强度可通过 sinc2 包络在相应级次位置的高度来获得。单击以下链接,可了解详情:多缝衍射
由于级次和包络随着入射角的变化一起移动,第 0 级和 sinc2 包络的峰值会同步移动。这意味着第 0 级吸收的能量比任何其他级次更多。所吸收能量的多少取决于狭缝宽度"A"与间距"d"的比值。
同样,必须计算所有光,但现在由于离散级次,方程变为 (代表所有级次),使得 。
换句话说,只有位于实际空间 [+/- 90°] 中的那些级次才可以吸收光。