ZHCSXB2A November 2024 – January 2025 TLV61047
PRODUCTION DATA
在重负载到轻负载条件下,TLV61047 以准恒定频率脉宽调制 (PWM) 模式运行。当负载电流减小时,内部误差放大器的输出也会降低,从而降低电感器的峰值电流,并减少输出功率。PWM 模式可根据负载条件分为 CCM-PWM 模式和 DCM-PWM 模式。
在 VIN 非常接近 VOUT 的工作条件下,VIN VOUT 比率决定导通时间可能小于最短导通时间,该器件也会进入 DCM-PFM 模式。
轻载时,当触发 Ton 最短时间时,即使电感器峰值电流大于 ICALMP_LOW,器件也会进入 DCM-PFM 模式。当低侧 FET 导通时,它保持最短导通时间(称为 TON 最短时间)。当低侧 FET 导通时,电感器将至少通电 TON 最短时间。如果 Ton 最短时间大于维持准恒定频率所需的理想时间,则器件必须延长关断时间以平衡输入和输出能量。因此,该器件处于 DCM-PFM 模式。在正常工作条件下,Ton min 触发的 DCM-PFM 模式比 ICALMP_LOW 触发的更常见,除非使用的电感器具有非常大的电感值。