ZHCUBB9B September 2023 – April 2024 CC3300 , CC3301 , CC3350 , CC3351
优选网络或配置文件是指您已明确预定义或由支持 WLAN 的器件获悉并存储的 Wi-Fi 网络。优选网络定义包括 SSID、安全类型、它是隐藏网络还是非隐藏网络以及网络的优先级。
这些网络在 WLAN 请求方配置文件中定义,一旦在扫描过程中发现,就可以自动连接。假定保存了正确的凭证,打算调用连接的器件或应用程序会启动扫描阶段,并连接到所发现的优选网络之一。关于何时以及是否开始扫描阶段的决定因操作系统和管理 Wi-Fi 连接的应用程序而异。通常,一旦在器件上启用了 Wi-Fi,并且在请求方中定义了一个或多个配置文件,就会开始扫描。
获得扫描结果后,器件会检查一个或多个适用的网络,并将它们与存储的配置文件进行比较。当发现与存储的配置文件之一匹配时,器件会启动与网络的连接。如果网络具有相同的网络名称和安全类型,则认为该网络适用于连接。但是,对于具有安全性的网络,只有当所有凭证都正确时,连接过程才会成功。如果配置文件的安全类型匹配但安全密钥是错误的,连接过程将启动,但完整的连接将失败。
扫描周期结束后,如果与存储的配置文件列表存在多个匹配项,则管理连接过程的器件或应用程序根据优先级、安全类型和 RSSI 选择了 Wi-Fi 网络。