ZHCUBB9B September 2023 – April 2024 CC3300 , CC3301 , CC3350 , CC3351
WPS 方法是建立 Wi-Fi 连接的另一种方法。支持 WPS 的器件会在信标和探测中声明此功能。采用这种方法时,连接是安全的,并且数据交换是加密的。WPS 连接方法可通过两种方式调用:硬件和软件。硬件和软件过程均使用以下两种 WPS 连接方法之一进行调用:PBC 或 PIN。当一个器件启动 WPS 连接过程后,第二个器件有两分钟时间来响应连接启动器器件。两分钟后,连接启动器停止该过程。任一 WPS 方法都有一个优点,即可以在不知道隐私密钥的情况下加入安全的 Wi-Fi 网络。
缺点是在 WPS 连接过程中,没有定义特定的 SSID。这种限制可能会导致以下情况:两个独立的站点同时启动 WPS 过程(例如,在两分钟的时间范围内),而对等站点不知道要连接到其中的哪个站点。这种情况称为 WPS 重叠。仅当一个站点终止 WPS 连接过程时,对等站点才能连接。