ZHCUBB9B September 2023 – April 2024 CC3300 , CC3301 , CC3350 , CC3351
计划外自动节能传输 (U-APSD) 机制也称为无线多媒体 (WMM) 节能。如在 VOIP 中一样,传统的节能方法可能会降低由短帧组成的周期性双向流量的质量。由于 VOIP 数据应在固定时间(对于 VOIP 呼叫为 20 毫秒)周期性地发送数据,所以传统机制不够高效。构建 U-APSD 机制是为了优化传统机制。
从根本上说,U-APSD 是一种轮询方案,与传统的节能传输类似。然而,在 U-APSD 模式下,任何传输的帧都在节能模式下用作轮询帧,并触发 AP 从与传输的数据包相同的访问类别 (AC) 中释放缓冲帧(AP 释放的帧数是可配置的并在连接阶段确定)。例如,语音数据包仅释放语音缓冲数据包。如果没有传输的数据包,STA 会发送 QoS 空数据包(在 AP 在其信标中公开它具有特定关联站点的数据后),这会轮询缓冲的数据。这对于双向流量流(例如 VOIP 呼叫)非常有效。
当 STA 从节能模式中唤醒以传输数据时,STA 会利用该模式来获取从 AP 缓冲的任何数据。仅当 STA 和 AP 配置为启用 WMM 时,此特性才有效。