ZHCUAW4B march 2012 – july 2023 INA230
INA230EVM 软件包含在 EVM 套件随附的 CD 中。您也可以通过 www.ti.com 上的 INA230EVM 产品文件夹获取该软件。要将软件安装到计算机,请将光盘插入可用的 CD-ROM 驱动器。导航至驱动器内容并打开 INA230EVM 软件文件夹。找到压缩文件 (INA230EVM.zip),然后使用 WinZip® 或类似的文件压缩程序将其打开;将 INA230EVM 文件解压到硬盘驱动器上的特定 INA230EVM 文件夹(例如 C:\INA230EVM)中。
解压这些文件后,导航至您在硬盘上创建的 INA230EVM 文件夹。找到 setup.exe 文件并执行它以开始安装。INA230 软件安装程序文件便会开始安装过程,如图 4-1 所示。
安装过程初始化后,用户可以选择安装程序的目录;默认位置为 C:\Program Files\INA230\ 和 C:\Program Files\National Instruments\。选择相应选项后,系统将显示两个必须接受的许可协议,如图 4-2 所示。接受德州仪器 (TI) 和 National Instruments 许可协议后,系统会随即打开进度条并显示安装的软件(请参阅图 4-3)。安装过程完成后,点击 Finish。