ZHCAD82 October 2023 MSPM0L1306
在本演示中,测量仪表 GUI 将用于记录 MCU 数据、运行电池测试用例和执行数据转换。此 GUI 有两页。第一页是 MCU COM Tool,用于与 MSPM0 进行通信并记录 MCU 传送的电池运行数据。第二页是 SM COM Tool,用于与源表进行通信、运行电池测试用例并记录源表发出的测试数据。
用于电流检测的功能是从 MCU 接收电池运行数据,如图 4-1 的功能 1 所示。SM COM Tool 中的电池测试用例完成后,或者您通过按下“Disconnect”按钮停止测试后,数据会自动保存在名为“time-McuData.xlsx”的 Excel 文件中。
对于 SM COM Tool,用于电流检测的功能是功能 1,如图 4-2 所示。它用于控制源表来运行电池测试用例,从而测试电流检测性能并在 GUI 上显示由源表测量到的数据。测试完成后,从源表发送的记录数据将保存在名为“time-SmData.xlsx”的 Excel 文件中。如果要重新创建此部分,对于软件,至少需要安装 NI_VISA。对于硬件,需要购买一个 USB 转 RS232 导线和 Keithley 2602A 源表。