ZHCABG1D March 2010 – January 2022 LM21305
对 LM21305 应用中的电感器的一般建议是将峰-峰值纹波电流保持在最大直流负载电流 (5A) 的 20% 和 40% 之间,最好是 30%。电感器还应具有足够高的额定电流和尽可能小的 DCR。
峰-峰值电流纹波可以通过下式计算得出:
电感和/或开关频率越低,电流纹波越大。一般来说,在输出电压固定的情况下,PVIN 越高,电感电流纹波越大。如果 PVIN 保持恒定,则电感电流纹波在 50% 占空比时最高。建议选择 L,以便:
在确定电感器的额定值时,电感器能够处理最大负载电流和波纹电流。
IL(MAX) = ILOAD(MAX) + ΔiL(MAX) / 2
饱和电流高于过流保护限值的电感器是安全的选择。人们希望在开关电源中使用较小的电感,因为这通常意味着更快的瞬态响应、更小的 DCR 和更小的尺寸,从而实现更紧凑的设计。但是,过低的电感会产生过大的电感电流纹波,并且可能会在达到最大负载时错误地触发过流保护。这也会导致更多的传导损耗,因为在同一个直流回路中 RMS 电流会比有更低波纹电流的稍高。在相同输出电容下,电感电流纹波越大,输出电压纹波则越大。在峰值电流控制模式下,为了使峰值电流比较器具有足够的信噪比,不建议使用过小的电感电流波纹。