ZHCABG1D March 2010 – January 2022 LM21305
LM21305 旨在与多种 LC 输出滤波器搭配使用。通常希望使用尽可能小的输出电容来降低成本和缩小尺寸。应谨慎选择输出电容器 COUT,因为它直接影响稳态输出电压纹波、环路稳定性以及负载瞬态期间的电压过冲或下冲。输出电压纹波由两部分组成:一部分与电感电流纹波经过输出电容的等效串联电阻 (ESR) 相关:
ΔVOUT-ESR = ΔiLP-P × ESR
另一部分是电感电流纹波对输出电容充放电造成的:
纹波中的两个分量并非同相的,因此实际峰-峰值纹波小于两个峰值之和:
输出电容通常受系统瞬态性能参数的限制,特别是系统要求带有在快速变化的大电流阶跃下保持电压稳定。为了在负载瞬态期间保持较小的过冲或下冲,需要较小的 ESR 和较大的电容。但这要以更高的成本和更大的尺寸为代价。显然,控制回路也应该快速运行才能减少压降。
建议使用一个或多个陶瓷电容器,因为它们的 ESR 非常低,并且在高频下仍保持容性。电介质应为 X5R、X7R 或类似材料,以保持适当的公差。如果需要大电容,也可以使用其他类型的电容器,例如钽、POSCAP 和 OSCON。此类电容器的 ESR 零频率 1 / (2πESR × C) 低于陶瓷电容器。如果较低的 ESR 零频率接近交叉频率,则会影响控制回路。如果需要高开关频率和高交叉频率,有时更适合采用全陶瓷电容器设计。