ZHCAB53B December   2020  – February 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 软件配置
  7. 测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 测试 SQI
    1. 6.1 SQI 测试步骤
    2. 6.2 SQI 与链路质量的对应关系
  10. 测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 测试 EMC/EMI
  12. 10修订历史记录

测试 IOP:链路建立和链路断开

OA TC12 指定不同的 PHY 级别测试来测试链路建立时间、链路断开时间和链路稳定性。已在 OA TC8 中强调了类似 ECU 电平测试。本节重点介绍用于这些 PHY 级别的 IOP 测试的测试顺序,可以对 ECU 级别测试使用相同的测试顺序。

TC12 互操作性测试由 OA 合规测试机构 C&S 执行。为了测试 DP83TG720 的互操作性,C&S 使用 DP83TG720 和其他 1000BT1 认证的 PHY 作为其链路伙伴来测试这些参数中的每一个。这些参数中的每一个都在不同的温度和电缆长度条件下经历了大量的迭代测试。

C&S 出具的详细 IOP 测试报告包括 OA 合规结果,可通过申请获取。