ZHCAB53B December   2020  – February 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 软件配置
  7. 测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 测试 SQI
    1. 6.1 SQI 测试步骤
    2. 6.2 SQI 与链路质量的对应关系
  10. 测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 测试 EMC/EMI
  12. 10修订历史记录

IOP 测试步骤

测量起点:

对于测量通电后或硬件重置后链路建立时间的 IOP 测试,重点是要在初始化配置加载回 DP83TG720 后开始链路建立时间测量。因为配置由控制器加载到 PHY 中,我们建议控制器在写入最后一个配置寄存器后给出一个指示(一个软件位或一个 IO 状态)。此指示符走高是测量链路建立时间的起点。

要依据的状态:

链接状态由寄存器 0x0180 的第 15 位指示:1 = 链路建立;0 = 链路断开。应当据此来指示这些测试期间的链路建立或链路断开事件。

注: 如果系统希望在通电后不自动建立链路(仅在写入初始化脚本后才会建立链路),应当对引脚 LED_1 应用配置 (strap) 来启用 DP83TG720 的托管模式。