ZHCAB53B December   2020  – February 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 软件配置
  7. 测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 测试 SQI
    1. 6.1 SQI 测试步骤
    2. 6.2 SQI 与链路质量的对应关系
  10. 测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 测试 EMC/EMI
  12. 10修订历史记录

软件配置

本节包含在不同 OA 合规性测试机构进行测试时使用的 DP83TG720 的寄存器设置。大多数这些寄存器设置是为了在 EMC/EMI 测试期间考虑到裕度。我们建议将这些设置作为最低要求。如果系统级或板级约束需要,可以对更多参数进行编程。

表 3-1 主模式配置
MMD寄存器默认值已优化说明
1fx001fx0000x8000硬复位
1fx0573x0000x0101

不让 PHY 启动链路建立过程

(直至写入完整配置)

01x0834xC001xC001

在主模式下配置 PHY

(如果尚未通过配置 (strap) 这么做)

1fx0405x6400x5800OA EMC MDI 辐射测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08ADx3051x3C51OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx0894x5FF7x5DF7OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08A0x09F7x09E7OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08C0x1500x4000OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx0814x1027x4800OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx080Dx2ABFx2EBFOA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08C1x0800x0B00OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx087Dx0000x0001OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx082Ex0000x0000OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx0837x0000x00F4OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08BEx0000x0200OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08C5x0000x4000OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08C7x0000x2000OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08B3x0000x005AOA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08B4x0000x005AOA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08B0x0203x0202OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08B5x0000x00EAOA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08BAx0000x2828OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08BBx0000x6828OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08BCx0000x0028OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08BFx0000x0000OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08B1x0014x0014OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08B2x0008x0008OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08ECx0006x0000OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08C8x0000x0003OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08BEx0000x0201OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx042Bx0000x0018用于进一步减小 SGMII 抖动的设置。
1fx018C0x0000x0001

使 PHY 退出非自主模式

(仅当 PHY 加载到非自主模式下时)

1fx001fx0000x4000软复位
1fx05730x0000x0001

使 PHY 启动链路建立过程

(完成上述配置后)。

1fx056Ax1F49x5F41在建立链路序列期间启动发送 S 信号的检测
表 3-2 从模式配置
MMD寄存器默认值已优化说明
1fx001fx0000x8000硬复位
1fx0573x0000x0101

不让 PHY 启动链路建立过程

(直至写入完整配置)

01x0834x8001x8001

在从模式下配置 PHY

(如果尚未通过配置 (strap) 这么做)

1fx0894x5FF7x5DF7OA EMC MDI 辐射测试期间的 DSP 裕度设置
1fx056Ax1F49x5F40OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx0405x6400x5800OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08ADx3051x3C51OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx0894x5FF7x5DF7OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08A0x09F7x09E7OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08C0x1500x4000OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx0814x1027x4800OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx080Dx2ABFx2EBFOA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08C1x0800x0B00OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx087Dx0000x0001OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx082Ex0000x0000OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx0837x0000x00F4OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08BEx0000x0200OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08C5x0000x4000OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08C7x0000x2000OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08B3x0000x005AOA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08B4x0000x005AOA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08B0x0203x0202OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08B5x0000x00EAOA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08BAx0000x2828OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08BBx0000x6828OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08BCx0000x0028OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08BFx0000x0000OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08B1x0014x0014OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08B2x0008x0008OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08ECx0006x0000OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08C8x0000x0003OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx08BEx0000x0201OA EMC 4 级抗扰度测试期间的 DSP 裕度设置
1fx042Bx0000x0018用于进一步减小 SGMII 抖动的设置。
1fx082Dx0B8Fx120F用于扩展主器件和从器件基准时钟间 ppm 容差的设置
1fx0888x05B8x0438用于扩展主器件和从器件基准时钟间 ppm 容差的设置
1fx0824x15E0x09E0用于扩展主器件和从器件基准时钟间 ppm 容差的设置
1fx056Ax1F49x5F40避免在配置完成前开始发送 S 信号检测
1fx018Cx0000x0001

使 PHY 退出非自主模式

(仅当 PHY 加载到非自主模式下时)

1fx001fx0000x4000软复位
1fx0573x0000x0001

使 PHY 启动链路建立过程

(完成上述配置后)。

1fx056Ax1F49x5F41在建立链路序列期间启动发送 S 信号的检测
注: 上述寄存器的写入顺序十分重要。对于主配置和从配置,所有 DSP 设置都在向寄存器 0x0573 和 0x056A 写入数据的过程中进行。这是为了确保在写入完整配置前建立链路序列不会启动。