ZHCAB22A November 2017 – November 2020 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
错误检测和纠正(通常称为 ECC)比奇偶校验更强大,因为该功能可以纠正单个位错误。EDAC 电路还可以检测 2 位不可纠正的错误。可以实现 2 位纠正,但根据Topic Link Label2和Topic Link Label4.1的讨论可知,这样做带来的回报与增加的成本和时间开销并不匹配。
EDAC 解决了系统可用性(用于实现安全性)的问题,因为系统可在出现单个位错误的情况下继续运行,不受任何干扰。
不过,EDAC 具有以下缺点:
例如,考虑以下情况:
并非所有 SRAM 都一定需要 EDAC 保护,因此是否需要 EDAC 因器件设计而异。同样,可以通过一些方法将访问时间减少到少于一个等待状态。