ZHDU113 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  6. 2硬件
    1. 2.1 电流检测 IC
    2. 2.2 电流检测工作原理
      1. 2.2.1 详细设置
    3. 2.3 输入信号路径
    4. 2.4 数字电路
  7. 3软件
    1. 3.1 快速入门设置
    2. 3.2 EVM 操作
      1. 3.2.1 设置
        1. 3.2.1.1 驱动程序安装
        2. 3.2.1.2 固件
          1. 3.2.1.2.1 固件调试
        3. 3.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 3.2.1.3.1 初始设置
          2. 3.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 3.2.2 GUI 操作
        1. 3.2.2.1 主页选项卡
        2. 3.2.2.2 配置选项卡
        3. 3.2.2.3 “Registers”选项卡
        4. 3.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 3.2.3 EVM USB 直接通信
        1. 3.2.3.1 标准 USB 读写操作
          1. 3.2.3.1.1 设置器件地址
          2. 3.2.3.1.2 读取寄存器
          3. 3.2.3.1.3 向寄存器写入
        2. 3.2.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
          1. 3.2.3.2.1 Collect Data
          2. 3.2.3.2.2 USB BULK 接收数据
          3. 3.2.3.2.3 停止数据采集
      4. 3.2.4 PAMB 兼容性
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档
固件调试

如果由于任何原因必须手动重新安装固件,请按照以下步骤重新安装固件。确保将 EVM 连接到 SCB。

  1. 首先,查看 GUI 是否可对固件手动编程。
    1. 将 SCB 控制器插入 PC。
    2. 启动 GUI。
    3. MCU 可能已经进入器件固件更新 (DFU) 模式。倘若如此,GUI 可能会发出通知并尝试将固件更新到最新版本。
    4. 如果 GUI 没有自动更新,请转到 File > Program Device...
    5. 如果 Program Device 按钮显示为灰色,请确保在编程之前,左下角显示器件已连接。
  2. 如果第 1 步失败(或者 Program Device 按钮仍然灰显),则手动将 SCB 控制器上的 MCU 配置为 DFU 模式。在 SCB 控制器通电的情况下,可通过以下任一方法完成此操作:
    1. 通过软件:
      • 在 SCB 的 USB 串行 (COM) 端口上发送命令 bsl。
    2. 通过硬件:
      • 出于安全起见,关闭并断开所有负载源和外部电压。
      • 使用一对镊子(或导线)短接标记为 DFU(如图 3-3 所示)的两个测试点时,按下并松开复位 (RST) 按钮。
        INA233EVM 用于手动进入 DFU 模式的测试点图 3-3 用于手动进入 DFU 模式的测试点
      • 如果改用 PAMB 板,那么这些测试点位于 PK1 和 PK2 附近。

MCU 进入 DFU 模式后,现在可以通过步骤 1 中列出的方法上传固件。