ZHDU060 March 2026
本节详细介绍了 LP-AM13E230 修订版 E1 的以下问题和解决方法。
AM13E230x 引导加载程序(也称为 BSL)提供了一种通过 UART、I2C 和 MCAN 串行接口对器件闪存进行编程和验证的方法。器件引导 ROM 可为该接口配置特定引脚,这些引脚在 LaunchPad 上具有非默认连接。以下解决方法可解决此问题:
UART 引脚AM13E230x 引脚 PA0 和 PA1 分别由引导 ROM 配置为用于 UART TX (UC4_TX_SDA_PICO) 和 UART RX (UC4_RX_SCL_SCLK)。要将 UART 引脚与板载 XDS110 连接,以便通过 UART 引导并连接 XDS110 调试探针:
图 3-1 LP-AM13E230 修订版E1 UART 修复I2C 引脚
AM13E230x 引脚 PA22 和 PA23 分别由引导 ROM 配置为用于 I2C SDA (UC2_TX_SDA) 和 I2C SCL (UC2_RX_SCL)。I2C 信号的指定 BoosterPack 引脚位置为 J1-9 (I2C SCL) 和 J1-10 (I2C SDA)。在 LP-AM13E230 的修订版 E1 中,PA22 路由到 J4-34,PA23 路由到 J4-35。
图 3-2 LP-AM13E230 修订版E1 I2C 修复MCAN 引脚
AM13E230x 引脚 PA11 和 PA12 分别由引导 ROM 配置为用于 MCAN RX (MCAN0_RX) 和 MCAN TX (MCAN0_TX)。由于 PA12 不可通过电路板级接头访问,因此可以修改 BSL 配置,将 MCAN0_TX 的默认 MCAN 引脚更改为 PA25,将 MCAN0_RX 的默认 MCAN 引脚更改为 PA24。任何 MCAN0 可配置引脚均可在 BSL 配置中使用。AM13E230x 引导 ROM 将引脚 PA6 配置为 BSL 调用信号的输入 GPIO。LP-AM13E230 的修订版 E1 将引脚 PA3 连接到 BSL 调用电路,而 BSL 调用电路可通过 XDS110 的输出 IO 或 BSL INV 按钮 (S5) 触发。可以通过两种方法来避免这种情况:
图 3-3 XDS110 - BSL 调用修复
图 3-4 按钮 — BSL INV 修复PB6 (J1-9) 和 PA11 (J1-10) 上配置的默认 I2C 网络在此修订版 PCB 上没有上拉电阻器。如果使用这些引脚进行 I2C 通信,则外部 PCB 将需要在这些网络上使用上拉电阻器。