ZHDU051
February 2026
MSPM0G3507
1
摘要
商标
1
什么是 Zephyr?
1.1
实时操作系统 (RTOS)
1.2
Zephyr 作为开源 RTOS 选项
2
Zephyr 在 MSPM0 上的优势
2.1
对比裸机的优势
2.2
MSPM0 注意事项
2.3
常见应用
2.4
安全概述
3
如何设置 Zephyr 开发环境
3.1
常规设置
3.1.1
安装依赖项
3.1.2
设置 Python 及 Zephyr
3.1.3
OpenOCD
3.1.4
让 TI 下游与众不同
4
如何在 MSPM0 Launchpad 上运行示例
4.1
MSPM0 Launchpad
4.2
在 MSPM0 Launchpad 上运行工程
4.2.1
运行 Blinky
4.2.2
运行更为复杂的示例
4.3
调试工程
4.3.1
带有命令行的 GNU 调试程序 (GDB)
4.3.2
设置 Visual Studio Code (VSCode) 环境
4.3.3
在 VSCode 中使用 Cortex-Debug 进行调试
4.4
创建自己的工程
5
参考资料
6
E2E
7
修订历史记录
3.1.2
设置 Python 及 Zephyr
Zephyr 有相当多的 Python 依赖项,务必始终更新这些依赖项。首次设置时,请执行以下步骤:
使用以下命令在 Ubuntu 内安装依赖项:
在 Home Path 内创建新的虚拟环境。每个新的 Zephyr 工程都应执行此操作。本示例将使用“zephyrproject”,但只要将来的任何命令也更新,就可以自由更改此名称。
在 zephyrproject 内部初始化 west 并 cd 到其中。运行 west 更新,这可能需要大约 15 分钟,因为需要安装许多程序包。
最后,安装 Zephyr SDK。