ZHDU051 February 2026 MSPM0G3507
通常,在单个应用上运行多个进程或任务可能非常具有挑战性,需要软件工程师进行复杂的内存管理。但是,RTOS 通过内核简化了此过程。尽管开销比典型的裸机代码更高,但 Zephyr 等 RTOS 内核由于开销相对较低和编译时内存优化,仍然非常适合内存敏感型应用。Zephyr 的另一个重要考虑因素是代码验证及安全性的易用性。Zephyr 中的所有应用程序代码都在硬件抽象层之上运行,因此验证变得更加简单。软件开发人员知道代码的基础是健全的,只需要用些考虑应用程序代码,而由于 Zephyr 内核提供的额外调试和内核功能,应用程序代码可能更容易调试。