ZHDU051 February   2026 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是 Zephyr?
    1. 1.1 实时操作系统 (RTOS)
    2. 1.2 Zephyr 作为开源 RTOS 选项
  5. 2Zephyr 在 MSPM0 上的优势
    1. 2.1 对比裸机的优势
    2. 2.2 MSPM0 注意事项
    3. 2.3 常见应用
    4. 2.4 安全概述
  6. 3如何设置 Zephyr 开发环境
    1. 3.1 常规设置
      1. 3.1.1 安装依赖项
      2. 3.1.2 设置 Python 及 Zephyr
      3. 3.1.3 OpenOCD
      4. 3.1.4 让 TI 下游与众不同
  7. 4如何在 MSPM0 Launchpad 上运行示例
    1. 4.1 MSPM0 Launchpad
    2. 4.2 在 MSPM0 Launchpad 上运行工程
      1. 4.2.1 运行 Blinky
      2. 4.2.2 运行更为复杂的示例
    3. 4.3 调试工程
      1. 4.3.1 带有命令行的 GNU 调试程序 (GDB)
      2. 4.3.2 设置 Visual Studio Code (VSCode) 环境
      3. 4.3.3 在 VSCode 中使用 Cortex-Debug 进行调试
    4. 4.4 创建自己的工程
  8. 5参考资料
  9. 6E2E
  10. 7修订历史记录

MSPM0 注意事项

MSPM0 系列 Arm Cortex-M0+ 微控制器在功耗、尺寸和成本方面表现出色。因此,MSPM0 适用于大多数每种应用,能够将模拟、通信和辅助控制功能集成到一个封装中。除了 Zephyr 的轻量级和时间敏感特性外,MSPM0 还成为各种嵌入式项目的理想操作系统。

Zephyr 包含以下属性,这些属性有利于功耗、内存并实现 MSPM0 的卓越性能。

  • 电源:
    • 空闲操作无需静音,在低功耗模式下可节省能源
    • 在没有任务正在运行时,MCU 可以进入深度睡眠状态
  • 内存:
    • Zephyr 的内核可安装在几 KB 的 ROM 和 RAM 中,能够很好地处理 MSPM0 较小的内存资源
  • 性能:
    • 抢先式调度器提供了可预测的任务延迟
    • 由于具有严格的实时性能,因此非常适合传感器融合或电机控制等应用
    • 线程/任务处理允许充分利用 CPU 的功能,因为任务仅在必要时运行

总体而言,Zephyr 通过实现基于标准的可扩展 RTOS 环境,增加多任务处理,同时保持器件的效率和确定性行为,补充了 MSPM0 系列器件的低功耗和具有成本效益的优势。