ZHDA395 November 2026 TAS2563 , TAS2573 , TAS2781
图 4-3 智能放大器过热保护如何管理音圈温度热量的变化规律与运动截然不同。振膜可能在持续数毫秒的单次强烈瞬态信号中就超出其限值,但音圈升温或降温则需要时间 — 至少需要数秒,因为热量必须在相关材料中逐渐积聚或散发。正是由于两者的时间尺度不同,过热保护才不会像开关一样突然切断或接通。它的工作方式更像恒温器:如果估算温度逐渐接近限值,系统就会逐步降低功率;待温度降下来后,再逐步放宽限制,允许更大的功率输出。这种方式使扬声器能够尽可能长时间地以其最高的安全电平运行,而不会始终受到保守功率上限的限制。
如果没有这项保护,小型扬声器在持续大音量工作时就可能出现常见故障:声音质量下降、失真逐渐出现;最严重时,音圈绝缘层还会受损。与一次性的强烈瞬态信号不同,这种损坏是永久性的,在密封式消费类设备中无法修复。
其中一个值得关注的细节是:扬声器内部没有任何实体温度传感器,系统究竟如何估算温度。音圈导线的电阻会随着温度升高而以可预测的方式增大。这与白炽灯灯丝的工作原理相同:刚通电时,灯丝温度较低、电阻较小,因此会产生较大的电流浪涌;持续发光一段时间后,灯丝温度升高、电阻增大,电流便趋于稳定。智能放大器会定期注入一个频率极低、幅度小到听众无法察觉的音调,以测量音圈的电阻,并据此推算温度。这是一种间接但可靠的测量方式,无需额外硬件。
优势:过热保护的真正价值在于为峰值信号提供性能余量。标准放大器必须将持续输出功率设定在足够低的水平,以确保扬声器在持续大音量使用时仍然安全,并且始终维持这一功率上限,即使面对扬声器完全能够承受不足一秒的单次强烈瞬态信号,也不会放宽限制。智能放大器会持续追踪音圈温度,因此一旦有可用的热余量,就能立即允许低音冲击或动态峰值信号以全强度通过,同时仍将扬声器的长期平均功率控制在其额定安全限值以内。
图 4-4 借助智能放大器实现更高的输出峰值
图 4-5 智能放大器将功率性能余量用于提升峰值输出上方的示例曲线图和柱状图展示了这一点。在初始阶段,即播放典型音频内容时,标准放大器和智能放大器的输出相同,因为音圈温度远低于安全限值。在约 42.95 秒时,出现一次低音/鼓声瞬态冲击。标准放大器会降低信号强度,以确保不超过固定的保守上限,而智能放大器则允许该瞬态信号以完整强度输出。左侧曲线图显示扬声器端子的输出电压;右侧曲线图显示由此产生的响度声压级 (SPL)。柱状图也展示了相同的对比结果。显然,与标准放大器相比,智能放大器在播放低音瞬态内容时能够保持更高的响度。
在实际使用中,这意味着播放效果更有冲击力、动态表现更出色 — 瞬态信号和低音冲击能够充分展现其力度,同时普通音频内容仍处于安全范围内。只有在真正极端且持续的情况下,系统才会进一步降低输出,例如设备已经连续以大音量播放数分钟。