ZHDA291 August 2026 MSPM0G3107-Q1 , TPS388R0-Q1
该应用基于 MSPM0G3107-Q1 微控制器而构建。根据 ISO 26262,该器件支持高达 ASIL B 的系统和随机硬件安全能力。
此类 MCU 的一个常见特性是集成低压降稳压器 (LDO),它生成内核电压 (VCORE) 电源导轨。由于该电压通常不在内部监测,因此必须在系统级实施外部措施。如果在 VCORE 电源导轨上检测到 UV 或 OV 故障,则需要对 MCU 进行完整电源循环,因为复位逻辑取决于该电源导轨。
还必须持续监测 VDD 是否存在 UV 和 OV 情形。MCU 集成了欠压锁定 (UVLO) 功能,可通过触发内部复位来应对 UV 故障。为了防止 MCU 和连接元件上的 VDD 超过 4.1V(MCU 绝对最大值),可以使用两种方法:电压钳位(需要大型无源组件来耗散功率)或断开电源。该设计采用断电方法。
MSPM0G3107-Q1 集成了两个内部看门狗计时器:一个窗口看门狗和一个独立看门狗,可用于程序流监测。独立看门狗由备用时钟源驱动,能够充分独立于主系统时钟。
图 2-3 显示了考虑这些因素的实现框图。
下表说明了架构设计要素。
| 组件 ID | 组件名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | OVP 切断 | 带切断功能的过压监测,用于断开电源 |
| 2 | 电源周期切断 | 通过对 MCU 执行电源周期复位,响应 VCORE 欠压/过压故障 |
| 3 | MCU | 运行程序代码的微控制器 |
| 4 | 电压监控器 | 监测 MCU 内核电压 |