ZHDA187 June 2026 BQ21080 , BQ21088 , BQ24070 , BQ24071 , BQ24072 , BQ24073 , BQ24074 , BQ24075 , BQ24076 , BQ24078 , BQ24079 , BQ25150 , BQ25155 , BQ25157 , BQ25170 , BQ25170J , BQ25171-Q1 , BQ25172 , BQ25173 , BQ25173-Q1 , BQ25175 , BQ25176J , BQ25176K , BQ25176M , BQ25180 , BQ25185 , BQ25186 , BQ25188 , BQ25190
按照以下步骤计算所需的串联和并联补偿电阻。
从电池数据表中确定所需的电池温度阈值。
在充电器数据表中找到相应的 TS 电压阈值。对于某些充电器,TS 电压阈值是可配置的。选择与所需温度限值最匹配的 TS 电压阈值。对于 NTC 热敏电阻,较高的阈值对应于较低的 TS 电压阈值,较低的阈值对应于较高的 TS 电压阈值。
确定 THOT 和 TCOLD 时的 NTC 电阻。如果 NTC 数据表提供了 R-T 表,则使用该表中的 RNTC 值。否则,请使用 β 公式的指数形式来估算 NTC 在整个温度范围内的电阻:
其中:
R25 是 25°C 时的 NTC 电阻
T 是温度(以开尔文为单位)
T25 = 298.15K((25°C 转换为开尔文)
β 是 β 值(以开尔文为单位)
使用以下公式计算所需的串联和并联电阻值。
其中:
VCOLD 是低温 TS 阈值
VHOT 是高温 TS 阈值
RCOLD 表示 TCOLD 时的 NTC 电阻
RHOT 表示 THOT 时的 NTC 电阻
IBIAS 是来自 TS 引脚上内部恒流源的偏置电流
从数学角度来看,使用串联和并联补偿电阻器时只能精确满足两个温度阈值。补偿后的 TS 网络有两个未知因素:RS 和 RP。指定两个温度(TCOLD 和 THOT)下的 TS 电压,可得到两组方程:VTS(TCOLD)=VCOLD 且 VTS(THOT)=VHOT,可联立这两个方程求解 RS 和 RP,最终推导出公式 2 和公式 3。在大多数情况下,最好完全满足 COLD 和 HOT 阈值,然后检查产生的 WARM 和 COOL 阈值。
将目标跳变温度下的 RNTC 代入公式 4,以此验证通过计算得出的 RS 与 RP 所配置的 HOT 和 COLD 进入 TS 阈值。将得到的 VTS 与充电器数据表中的 TS 阈值进行比较。
剩余的 COOL、WARM 和退出阈值可通过反向计算每个 TS 电压阈值对应的 NTC 电阻值来校验,随后借助 NTC R-T 表或者公式 14 给出的 β 公式,将该电阻值换算为对应的温度。