ZHDA096 January   2026 AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62P , AM62P-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 启动 Qt Creator
    2. 2.2 在 PC 上运行第一个工程
    3. 2.3 创建按钮
      1. 2.3.1 修改按钮的属性
    4. 2.4 创建 C++ 后端元件
      1. 2.4.1 定义工程的范围
      2. 2.4.2 将 C++ 应用程序连接到 QML 应用程序
    5. 2.5 连接到 EVM
    6. 2.6 为您的嵌入式平台构建和部署应用程序
      1. 2.6.1 构建应用程序
      2. 2.6.2 将可执行文件传输到电路板
    7. 2.7 运行应用程序
  6. 3总结
  7. 4参考资料

创建按钮

在 Qt QML 中,使用按钮 元件创建按钮,该元件是 QtQuick.Controls 模块的一部分。QML 中的元件只是可重复使用的构建块,例如窗口、标签、按钮、图像或已定义的自定义 UI 元素。

元件封装了行为和外观,使元件在 UI 布局中易于使用和整理。对于自定义元件,请参见以下 QT 列表: The QML Reference | Qt Qml | Qt 6.10.2

 添加按钮图 2-9 添加按钮

该 id 为按钮提供了一个唯一引用标识,以便程序可以调用该按钮。例如,处理信号、检查状态或修改属性。

text 属性设置显示在按钮上的标签。

当用户单击运行 时,将显示以下内容:

 带有闪烁按钮的修改后窗口图 2-10 带有闪烁按钮的修改后窗口

现在在名为 Blink 的窗口中有一个按钮。