ZHDA003 December 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP , TPS7H4104-SP
SLVA216 和 SLUAAO0 应用手册探讨了将转换器的输出电压降至基准以下的方法。在稳压器的反馈分压器中实现这些方法时,需要通过电阻器 (REXT) 将外部电压源 (VEXT) 连接到反馈节点。通过改变 VEXT 的电压和反馈电阻器的值,可以设置稳压器输出端的电压。设定反馈电阻值后,当 VEXT 上升时,VOUT 会下降,而当 VEXT 下降时,VOUT 会上升。
当 VEXT 高于 VREF 时,来自 VEXT 的电流通过 REXT 和 RB1 流向 GND。从 VEXT 流经 RB1 的额外电流会导致 VSNS 上的电压上升。稳压器的控制环路检测到该电压上升并相应地降低 VOUT,导致从 RT1 流经 RB1 的电流减小。随着流经 RB1 的电流减小,VSNS 上的电压会下降并返回到基准电压水平,但现在 VOUT 具有更低的电平。如果允许足够的电流流经 RB1,以至于流经顶部反馈电阻器的电流变为零,则 VOUT 将等于稳压器的基准电压。如果流经 REXT 的电流增加到超过该值,则 VOUT 会降至基准电压以下。在这种情况下,电流不再从 VOUT 通过反馈分压器流向 GND,而是从 VEXT 通过 RT1 和 RB1 流向 VOUT 和 GND。
在这种工作模式下,不再需要 RB1,因为该模式不再会影响反馈功能,而仅充当误差源。然后可以移除底部电阻器并替换为 REXT,后者随后成为分压器中的新 RB1。
在这种新配置中,反馈电阻分压器现在由 VEXT 和 VOUT 构成。当 VEXT 的电压高于 VREF 时,为了将 VSNS 保持在基准电压,VOUT 必须低于 VREF 以适应 RT1 两端的压降。这样仍能保持稳定的调节,因为当 VOUT 下降或上升时,VSNS 上的电压仍按比例下降或上升,就像标准实现方案中一样。此配置中的 VOUT 现在由 RT1、RB1、VREF 和 VEXT 的值确定。
图 2-3 中所示的配置已非常实用,因为只需添加一个外部电压源,就可以将 VOUT 调节至基准电压以下。不过,通过 VOUT 的公式可以看到,该配置也带来了问题。由于输出电压同时取决于 VREF 和 VEXT,因此在计算稳压器的输出精度时,现在必须考虑这两项的误差。由于 VEXT 不是精确的电压源,因此在这种配置中,稳压器的精度会永久性地受到用作 VEXT 的外部电压源精度的限制而降低。