ZHCUDI8 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
      1. 2.3.1 隔离跳线块
      2. 2.3.2 应用(反向通道)UART
    4. 2.4 测量 MSPM0L2117 的电流消耗
    5. 2.5 时钟
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
    7. 2.7 液晶显示器 (LCD)
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容

应用(反向通道)UART

该反向通道 UART 可实现与 USB 主机进行通信(不属于目标应用的主要功能)。此特性在开发过程中非常实用,而且还能提供与 PC 主机侧进行通信的通道。这可以用于在与 LaunchPad™ 开发套件通信的 PC 上创建图形用户界面 (GUI) 和其他程序。

在主机侧,当 LaunchPad 开发套件在主机上进行枚举时,将生成一个用于应用反向通道 UART 的虚拟 COM 端口。您可以使用任何与 COM 端口连接的 PC 应用程序(包括 HyperTerminal™ 或 Docklight™ 等终端应用程序)来打开该端口并与目标应用程序通信。用户需要找出对应于反向通道的 COM 端口。在使用 Windows® 操作系统的 PC 上,设备管理器可以提供协助。

LP-MSPM0L2117 设备管理器中的应用反向通道 UART
Intel® 是 Intel Corporation 的商标。
图 2-3 设备管理器中的应用反向通道 UART

反向通道 UART 为 XDS110 Class Application/User UART 端口。此时,图 2-3 展示了 COM14,但该端口可能因主机 PC 而异。确定了正确的 COM 端口后,请根据文档在主机应用中配置该端口。然后,用户可以打开该端口并开始与主机进行通信。

在目标 MSPM0L2117 侧,反向通道 UART 连接到 UART0(PA10、PA11)。XDS110 具有可配置的波特率;因此,PC 应用程序配置的波特率必须是同一波特率。