ZHCUBI3A November 2023 – April 2024 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
根据提供的数据验证指定区域。
Fapi_StatusType Fapi_doVerify(
uint32 *pu32StartAddress,
uint32 u32Length,
uint32 *pu32CheckValueBuffer,
Fapi_FlashStatusWordType *poFlashStatusWord
)
| pu32StartAddress [in] | 要验证区域的起始地址 |
| u32Length [in] | 要验证的区域长度(以 32 位字为单位) |
| u32Length [in] | 用于验证区域的缓冲区地址。数据缓冲区应为 128 位对齐。 |
| poFlashStatusWord [out] | 如果结果不是 Fapi_Status_Success,则返回操作状态 |
| ->au32StatusWord[0] | 首次验证失败位置的地址 |
| ->au32StatusWord[1] | 在首次验证失败的位置读取的数据 |
| ->au32StatusWord[2] | 比较数据的值 |
| ->au32StatusWord[3] | 不适用 |
该函数在从指定地址开始的指定长度(以 32 位字为单位)的区域内,根据提供的数据验证器件。如果位置比较失败,这些结果将在 poFlashStatusWord 参数中返回。
无