ZHCUBI3A November 2023 – April 2024 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
设置使用用户提供的 ECC 数据进行 64 位(4 个 16 位字)编程的闪存状态机寄存器,并向有效闪存和 OTP 存储器发出编程命令。
Fapi_StatusType
Fapi_issueEccOnly64ProgrammingCommand(
uint32 *pu32StartAddress,
uint16 *pu16EccBuffer,
uint16 u16EccBufferSizeInBytes
)
pu32StartAddress [in] | 用于对提供的 ECC 数据进行编程的 512 位对齐闪存地址 |
pu16EccBuffer [in] | 指向 ECC 缓冲区地址的指针 |
u16EccBufferSizeInBytes[in] | ECC 缓冲区中的 8 位字节数。最大 Eccbuffer 大小(以字为单位)不应超过 8。 |
此函数将仅在指定的地址处(应为该函数提供闪存主阵列地址,而不是相应的 ECC 地址)对闪存 ECC 存储空间中的 ECC 部分进行编程。它可以在与用户提供的 512 位对齐闪存地址相对应的 ECC 地址处对 64 位 ECC 数据(第二个参数)进行编程。
64 位 ECC 数据可以拆分为与 512 位对齐数据相关的 8 字节 ECC 数据(4 * 128,每 2 字节对应每 128 个数据)。有关详细信息,请参阅 表 3-6。
512 位数据(4 * 128 位) | |||
---|---|---|---|
第 1 个 128 位数据 | 第 2 个 128 位数据 | 第 3 个 128 位数据 | 第 4 个 128 位数据 |
pu16EccBuffer[0] 的 LSB | pu16EccBuffer[1] 的 LSB | pu16EccBuffer[2] 的 LSB | pu16EccBuffer[3] 的 LSB |
pu16EccBuffer[0] 的 MSB | pu16EccBuffer[1] 的 MSB | pu16EccBuffer[2] 的 MSB | pu16EccBuffer[3] 的 MSB |
有关该函数允许的编程范围,请参阅表 3-7。
闪存 API | 主阵列 | DCSM OTP | ECC | 链路指针 |
---|---|---|---|---|
Fapi_issueEccOnly64ProgrammingCommand() | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
将在下一个 C2000ware 版本中发布此功能的示例实现。